EcoStruxure I/O Smart Link
Introduzione
Il dispositivo I/O Smart Link ha 11 canali (24 Vcc) e può essere collegato ai dispositivi della gamma Acti 9 muniti di un’interfaccia Ti24. Il collegamento Ti24 consente di trasmettere i dati possono dal dispositivo I/O Smart Link a un PLC o a un sistema di supervisione tramite una rete di comunicazione Modbus.
I canali I/O Smart Link consentono inoltre di trasmettere I/O standardizzati. Il dispositivo I/O Smart Link può quindi comunicare anche con dispositivi (fuori gamma Acti 9) con o senza un collegamento Ti24.
I dispositivi collegabili al dispositivo I/O Smart Link includono:
-
prodotti Acti 9: interruttore di comando per contattori iACT24 e relè a impulsi iATL24, ausiliario di segnalazione iC60 iOF+SD24, ausiliario di segnalazione C60 OF+SD24, comando a distanza RCA iC60 con interfaccia Ti24, interruttore con comando integrato Reflex iC60 con interfaccia Ti24
-
Contatori: iEM2000T o altri contatori (Schneider Electric o altre marche) in conformità a IEC 62053-21 (impulso minimo 30 ms).
-
Tutti i prodotti (non appartenenti alla gamma Acti 9) che dispongono di informazioni di comando e controllo: due uscite digitali a 24 V e un ingresso digitale a 24 V.
Il dispositivo I/O Smart Link funge da intermediario tra il supervisore e varie apparecchiature elettriche. Consente pertanto di recuperare ed elaborare le informazioni ricevute dai dispositivi, ma anche di comandarli. Le funzioni disponibili dipendono da tipo di dispositivi collegati.
Vedere funzioni di I/O Smart Link per ulteriori informazioni.
Descrizione
La figura seguente mostra le facce anteriore e superiore del dispositivo I/O Smart Link:
Per informazioni dettagliate sulle istruzioni di installazione, vedere PKR5509302 I/O Smart Link - Scheda di istruzioni.
LED di stato
Il LED STATUS indica la modalità di funzionamento di I/O Smart Link:
LED di comunicazione
Il LED COM indica lo stato comunicazione Modbus seriale di I/O Smart Link:
Selettore di codifica
L'indirizzamento del dispositivo I/O Smart Link viene eseguito utilizzando due selettori di codifica:
-
Il selettore di codifica a sinistra imposta le decine.
-
Il selettore di codifica a destra imposta le unità.
Pulsante Reset
Sono disponibili due livelli di reset avviati premendo il pulsante Reset (R):
-
Livello 1: tenere premuto il pulsante Reset per un periodo compreso tra 1 e 10 secondi per ripristinare le impostazioni di comunicazione e attivare la velocità di trasmissione automatica di I/O Smart Link. Per ulteriori informazioni, vedere Velocità di trasmissione automatica.
-
Livello 2: tenere premuto il pulsante di Reset per oltre 10 secondi per ripristinare il dispositivo I/O Smart Link alle impostazioni di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere Ripristino dei parametri di fabbrica.
Collegamento del connettore Modbus
| AVVISO |
|---|
|
RISCHIO DI MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA RETE MODBUS
Per creare una rete Modbus funzionante rispettare le regole
di cablaggio e di collegamento descritte in PKR5509302 I/O Smart Link - Scheda di istruzioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
I cavi di comunicazione Schneider Electric da utilizzare sono:
|
Codice del prodotto |
Descrizione |
Lunghezza |
|---|---|---|
|
50965 |
Doppino intrecciato schermato doppio RS 485 per collegamento Modbus seriale (fornito senza connettore) |
60 m (196 ft) |
-
Accertarsi che la terminazione di linea non sia già presente a livello client.
-
È possibile utilizzare un’alimentazione 24 Vdc comune per più dispositivi I/O Smart Link se installati nello stesso quadro.
Verifica del collegamento seriale Modbus
Nella tabella sono presentate le caratteristiche del collegamento RS 485 da verificare durante l'installazione:
|
Definizione |
Descrizione |
|---|---|
|
Collegamento della schermatura |
In ciascun collegamento seriale Modbus la schermatura deve essere collegata a terra in un unico punto. |
|
Polarizzazione del bus |
NOTA: questa polarizzazione è consigliata per il client.
|
|
Terminazione di linea |
Due terminazioni di linea Modbus (120 Ohm + 1 nF), codice VW3A8306DRC. La coppia di cavi di comunicazione Modbus ha un'impedenza caratteristica di 120 Ohm. Il cavo Modbus deve pertanto avere una terminazione di linea Modbus con impedenza di 120 Ohm a ciascuna estremità. Il client Modbus si trova a un'estremità del cavo Modbus e in genere ha un'impedenza terminale commutabile. All'altra estremità del cavo Modbus deve essere collegata una terminazione Modbus con impedenza di 120 Ohm. Per ottenere un'impedenza ad alta frequenza di 120 Ohm senza caricare il cavo con corrente continua, la terminazione di linea Modbus è ottimizzata sotto forma di cella RC: 120 Ohm in serie con un condensatore 1 nF e due fili da 10 cm per il collegamento diretto al connettore a 5 pin dell'ultimo modulo di interfaccia Modbus, tra D0 e D1. |
|
Polarità della massa |
Il circuito di massa (0 V per un'alimentazione ottimale) deve essere collegato direttamente ad una terra protetta, preferibilmente in un singolo punto sul bus. Questo punto viene in genere posizionato sul client o sui relativi server. |
|
Cavo principale |
Una coppia di cavi intrecciati schermati e almeno un terzo conduttore. |
|
Lunghezza massima del bus |
1000 m (3280.84 ft) con il cavo Schneider Electric 50965. |