Définition de l'alimentation 24 Vcc
Isolation des bornes d'alimentation
Isolez les bornes d'alimentation de l'unité I/O Smart Link des bornes d'alimentation connectées à la ligne réseau Modbus.
Exemple : Les bornes 0 V et 24 V d'une alimentation 24 Vcc connectée à l'interface Modbus-SL IFM (référence LV434000) doivent être isolées par rapport aux bornes 0 V ou +24 V de l'alimentation 24 Vcc de l'équipement I/O Smart Link.
Consommation de l'unité I/O Smart Link
|
Etat |
Consommation |
|---|---|
|
Sans charge |
10 mA |
|
Avec charge |
1,5 A maximum |
Produits de la gamme Acti 9
Si des produits connectés aux voies (interfaces Ti24) d'un équipement I/O Smart Link appartiennent à la gamme Acti 9, la consommation maximale d'une voie liée à cet équipement est de 16 mA.
Exemple : La consommation d'un équipement I/O Smart Link est déterminée comme suit :
Consommation à vide + Nombre de voies x Consommation maximum par voie = 10 mA + 11 x (16 mA) = 186 mA
Produits pouvant être contrôlés par une voie
Si les produits connectés aux voies (interfaces Ti24) d'un équipement I/O Smart Link appartiennent à une autre gamme, la consommation maximale d'une voie de l'équipement est de 110 mA. La sortie de chaque voie fournit 100 mA et les entrées peuvent consommer jusqu'à 5 mA chacune.
Exemple : En admettant que la consommation d'une voie est de 110 mA, la consommation d'un équipement I/O Smart Link est déterminée comme suit :
Consommation à vide + nombre de sorties x consommation par voie = 10 mA + 11 x (110 mA) = 1,22 A
Sélection de l'alimentation I/O Smart Link 24 Vcc
Suivez les recommandations suivantes lorsque vous choisissez l'alimentation 24 VCC :
-
Installez l'alimentation 24 Vcc à l'intérieur de l'armoire électrique.
-
Utilisez une alimentation différente de l'alimentation 24 Vcc du réseau Modbus afin de maintenir l'isolation galvanique entre le réseau Modbus réseau (commun à plusieurs armoires électriques) et les E/S 24 Vcc.
-
Utilisez un type TBTS (très basse tension de sécurité).
-
Assurez-vous que l'isolation galvanique entre l'entrée de l'alimentation (tension CA) et la sortie de l'alimentation (tension CC) est d'au moins 4 kVca à 50 Hz.
-
Cette alimentation peut être utilisée pour alimenter d'autres produits à l'intérieur de l'armoire électrique, à condition que ces produits soient à double isolation ou à isolation renforcée afin de préserver la qualité SELV (TBTS).
Il est recommandé que l'alimentation soit conforme à la catégorie OVC III.
Protection contre les surtensions sur l'entrée 24 Vcc de l'équipement I/O Smart Link
En cas de surtension sur l'entrée 24 Vcc de l'alimentation I/O Smart Link, une protection par fusible est prévue pour réduire le risque d'incendie.
| AVIS |
|---|
|
RISQUE D'INCENDIE
Si un fusible grille sur l'équipement I/O Smart Link, remplacez l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|