Definizione dell'alimentazione 24 V cc
Isolamento dei morsetti di alimentazione
Isolare i morsetti di alimentazione I/O Smart Link da quelli collegati alla linea di rete Modbus.
Esempio: I valori 0 V e 24 V di un alimentatore da 24 Vcc collegato all’interfaccia IFM Modbus-SL con codice LV434000 devono essere isolati dai morsetti 0 V o +24 V dell'alimentazione 24 Vcc del dispositivo I/O Smart Link.
Consumo di I/O Smart Link
|
Stato |
Consumo |
|---|---|
|
Dispositivo senza carico |
10 mA |
|
Dispositivo sotto carico |
1,5 A max. |
Prodotti nella gamma Acti 9
Se i prodotti collegati ai canali (interfacce Ti24) di un dispositivo I/O Smart Link fanno parte della gamma Acti 9, il consumo massimo di un canale correlato a questo stato del dispositivo è 16 mA.
Esempio: Il consumo di un dispositivo I/O Smart Link è il seguente:
Consumo a vuoto + Numero di canali x Consumo massimo di corrente per canale = 10 mA + 11 x (16 mA) = 186 mA
Prodotti controllabili da un canale
Se i prodotti collegati ai canali (interfacce Ti24) di un dispositivo I/O Smart Link rientrano in un’altra gamma, il consumo massimo di un canale del dispositivo è 110 mA. L'uscita di ognuno dei canali eroga 100 mA e ciascuno degli ingressi può consumare fino a 5 mA.
Esempio: supponendo che il consumo di un canale sia 110 mA, il consumo di un dispositivo I/O Smart Link è il seguente:
Consumo a vuoto + numero di uscite x consumo per canale = 10 mA + 11 x (110 mA) = 1,22 A
Selezione dell’alimentatore 24 Vcc per I/O Smart Link
Seguire queste raccomandazioni quando si seleziona l'alimentatore 24 Vcc:
-
Installare l'alimentatore 24 Vcc all'interno dell'armadio elettrico.
-
Utilizzare un alimentatore diverso dall’alimentatore 24 Vcc della rete Modbus in modo da mantenere l'isolamento galvanico tra la rete Modbus (comune a diversi armadi elettrici) e gli I/O 24 Vcc.
-
Utilizzare un tipo SELV (Safety Extra Low Voltage).
-
Verificare che l'isolamento galvanico tra l'ingresso di alimentazione (tensione CA) e l'uscita di alimentazione (tensione CC) sia di almeno 4 kVca a 50 Hz.
-
Questo alimentatore può essere utilizzato per alimentare altri prodotti all'interno dell'armadio elettrico a condizione che tali prodotti siano dotati di doppio isolamento o isolamento rinforzato in modo da preservare la qualità SELV dell'alimentazione.
Si raccomanda che l'alimentatore sia conforme alla categoria OVC III.
Protezione da sovratensione sull’ingresso 24 Vcc del dispositivo I/O Smart Link
In caso di sovratensione sull'ingresso 24 Vcc dell’alimentazione di I/O Smart Link, la protezione del fusibile è fornita per ridurre il rischio di incendio.
| AVVISO |
|---|
|
Pericolo DI INCENDIO
Se il dispositivo I/O Smart Link ha un fusibile bruciato, sostituire il dispositivo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|