DOCA0302ES-04

Definición de la fuente de alimentación de 24 V CC

Aislamiento de las terminales de alimentación

Aísle los terminales de alimentación de I/O Smart Link de los terminales de alimentación conectados a la línea de red Modbus.

Ejemplo: Los 0 V y 24 V de una fuente de alimentación de 24 V CC conectada a la interfaz Modbus-SL IFM con referencia LV434000 deben estar aislados de los terminales 0 V o +24 V de la fuente de alimentación de 24 V CC del dispositivo I/O Smart Link.

Consumo de I/O Smart Link

Estado

Consumo

Dispositivo sin carga

10 mA

Dispositivo en carga

1,5 A máximo

Productos de la gama Acti 9

Si los productos conectados a los canales (interfaces Ti24) de un dispositivo Acti 9 son de la gama I/O Smart Link, el consumo máximo de un canal relacionado con este estado de dispositivo será de 16 mA.

Ejemplo: El consumo de un dispositivo I/O Smart Link es el siguiente:

Consumo sin carga + número de canales x consumo de corriente máximo por canal = 10 mA + 11 x (16 mA) = 186 mA

Productos controlables por un canal

Si los productos conectados a los canales (interfaces Ti24) de un dispositivo I/O Smart Link son de una gama diferente, el consumo máximo del canal de un dispositivo será de 110 mA. La salida de cada canal suministra 100 mA y las entradas pueden consumir hasta 5 mA cada una.

Ejemplo: Suponiendo que el consumo de un canal sea de 110 mA, el consumo de un dispositivo I/O Smart Link será el siguiente:

Consumo sin carga + número de salidas x consumo por canal = 10 mA + 11 x (110 mA) = 1,22 A

Selección de la fuente de alimentación de 24 V CC de I/O Smart Link

Siga estas recomendaciones al seleccionar la fuente de alimentación de 24 V CC:

  • Instale la fuente de alimentación de 24 V CC dentro del armario eléctrico.

  • Utilice una fuente de alimentación diferente de la de 24 V CC de la red Modbus para mantener un aislamiento galvánico entre la red Modbus (común a varios armarios eléctricos) y la E/S de 24 V CC.

  • Utilice un tipo de tensión de seguridad extrabaja (SELV).

  • Asegúrese de que el aislamiento galvánico entre la entrada de la fuente de alimentación (tensión de CA) y la salida de la fuente de alimentación (tensión de CC) sea de por lo menos 4 kV de CA a 50 Hz.

  • Esta fuente de alimentación puede utilizarse para alimentar otros productos situados dentro del armario eléctrico siempre que estos productos presenten un aislamiento doble o aislamiento reforzado para conservar la calidad MBTS de la fuente de alimentación.

Se recomienda que la fuente de alimentación cumpla con la categoría OVC III.

Protección contra sobretensión en la entrada de 24 V CC del dispositivo I/O Smart Link

En caso de sobretensión en la entrada de 24 V CC de la fuente de alimentación I/O Smart Link, se proporciona protección por fusible para reducir el peligro de incendio.

AVISO
PELIGRO DE INCENDIO
Si el dispositivo I/O Smart Link tiene un fusible fundido, sustitúyalo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?