DOCA0302ES-04

Recomendaciones de compatibilidad electromagnética (CEM)

Recomendaciones de compatibilidad electromagnética (CEM)

Es preferible utilizar una distribución de estrella de 24 V CC a una distribución serie de 24 V CC debido a que la primera puede minimizar la impedancia del cableado.

Si se utiliza una distribución serie, se recomienda conectar dos cables de conexión en bucle serie (consulte los dos cables azules de la ilustración siguiente) para minimizar la impedancia.

En una red de distribución eléctrica de baja calidad, se recomienda utilizar una fuente de alimentación compatible con OVC II que pueda soportar hasta 500 V CA entrantes y que ofrezca a su vez aislamiento galvánico entre la entrada de CA de la fuente de alimentación y la salida de CC de la fuente de alimentación de 4 kV CA a 50 Hz.

Se recomienda cumplir las normas de segregación entre las señales de bajo nivel (24 V CC) y los conductores de alimentación; consulte:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?