DOCA0302FR-04

Recommandations de compatibilité électromagnétique (CEM)

Recommandations de compatibilité électromagnétique (CEM)

Une distribution du 24 Vcc en étoile est préférable à une distribution du 24 Vcc en série car le modèle en étoile permet de minimiser l'impédance du câblage de raccordement.

Si une distribution série est utilisée, il est recommandé de câbler deux fils de boucle série (voir les deux fils bleus dans l'illustration suivante) afin de minimiser l'impédance.

Dans un réseau de distribution électrique de mauvaise qualité, il est recommandé d'utiliser une alimentation conforme à OVC II qui puisse supporter jusqu'à 500 Vca en entrée et offrir également une isolation galvanique entre l'entrée CA de l'alimentation et la sortie CC de l'alimentation de 4 kVCA à 50 Hz.

Il convient de respecter les règles de ségrégation entre signaux bas niveau (24 Vcc) et les conducteurs de puissance. Voir :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?