Raccomandazioni relative alla compatibilità elettromagnetica (CEM)
Raccomandazioni relative alla compatibilità elettromagnetica (CEM)
È preferibile una distribuzione 24 Vcc a stella rispetto a una distribuzione 24 Vcc seriale poiché la prima è in grado di ridurre al minimo l'impedenza di cablaggio.
Se si utilizza la distribuzione seriale, si consiglia di cablare due fili loopback seriali (vedere i due fili blu nel disegno seguente) per ridurre al minimo l'impedenza.
In una rete di distribuzione elettrica di scarsa qualità, si consiglia di utilizzare un alimentatore conforme a OVC II, in grado di tollerare fino a 500 Vca in ingresso e offrire anche l'isolamento galvanico tra l'ingresso CA dell'alimentatore e l'uscita CC dell'alimentatore da 4 kVca a 50 Hz.
Si consiglia di rispettare le regole di segregazione tra i segnali di basso livello (24 Vcc) e i conduttori di potenza, vedere:
-
www.electrical-installation.org vedere la parte ElectroMagnetic Compatibility (EMC), sezione Wiring recommendations (informazioni disponibili solo in inglese).
-
EIGED306001EN Electrical Installation Guide