Empfehlungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
Empfehlungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
Eine 24-VDC-Verteilung in Sternschaltung ist einer seriellen 24-VDC-Verteilung vorzuziehen, da die 24-VDC-Verteilung in Sternschaltung die Impedanz der Verkabelung minimieren kann.
Bei Verwendung einer seriellen Verteilung empfehlen wir die Verkabelung von zwei seriellen Loopack-Drähten (siehe die beiden blauen Drähte in der nachstehenden Abbildung), um die Impedanz zu minimieren.
In einem qualitativ schlechten Stromverteilungsnetz ist es ratsam, eine Spannungsversorgung zu verwenden, die mit OVC II konform ist und die bis zu 500-VAC-Eingangsspannung standhält und außerdem eine galvanische Trennung zwischen dem AC-Eingang der Spannungsversorgung und dem DC-Ausgang der Spannungsversorgung von 4 kVAC bei 50 Hz bietet.
Es wird empfohlen, die Regeln für die Trennung zwischen Niederspannungssignalen (24 VDC) und Stromleitern zu befolgen. Siehe hierzu:
-
www.electrical-installation.org – siehe Teil ElectroMagnetic Compatibility (EMC), Abschnitt Wiring recommendations (Informationen sind nur in englischer Sprache verfügbar).
-
EIGED306001EN Electrical Installation Guide