Regolazione
Inizializzazione
La tabella descrive le due fasi di inizializzazione per il dispositivo I/O Smart Link:
|
Fase |
Descrizione |
|---|---|
|
1 |
|
|
2 |
Dopo la ricezione di un massimo di 25 frame dal client, I/O Smart Link adatta automaticamente i suoi parametri di comunicazione a quelli del client (velocità, parità e numero di bit di stop). |
Impostazione dei parametri dell’indirizzo Modbus
L'indirizzamento del dispositivo I/O Smart Link viene eseguito utilizzando due selettori di codifica:
-
Il selettore di codifica a sinistra imposta le decine.
-
Il selettore di codifica a destra imposta le unità.
-
L'indirizzo I/O Smart Link deve essere compreso tra 01 e 99.
-
Una rete Modbus standard è costituita da un massimo di 31 server.
-
In modalità Run, l'utente può modificare l’indirizzo del server Modbus senza dover diseccitare I/O Smart Link.
Per ripristinare I/O Smart Link alle impostazioni predefinite mediante i commutatori di codifica, procedere come segue:
-
Rimuovere l’alimentazione da Smart Link Modbus.
-
Impostare l'indirizzo Modbus al valore 00.
-
Rimettere sotto tensione I/O Smart Link.
-
Impostare l'indirizzo selezionato.
Per ulteriori informazioni, vedere Ripristino dei parametri predefiniti.
Parametri di comunicazione
I valori dei parametri di comunicazione sono i seguenti:
|
Impostazioni |
Valori autorizzati |
Valore predefinito |
|---|---|---|
|
Velocità dati (in Baud) |
4 800 9 600 19 200 38 400 57 600 115 200 |
19 200 |
|
Parità |
|
Pari (con un bit di stop) |
Velocità di trasmissione automatica
I/O Smart Link supporta la funzionalità della velocità di trasmissione automatica dopo aver eseguito il reset di livello 1. Ciò implica che il dispositivo I/O Smart Link regolerà automaticamente le impostazioni di comunicazione correnti (come velocità di trasmissione, parità, ecc.) per allineare le nuove impostazioni di comunicazione (velocità di trasmissione, parità, ecc.) del dispositivo client. Per eseguire questa operazione, il dispositivo ascolterà le richieste del client (<50 frame Modbus) prima di eseguire l'aggiornamento alle nuove impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Pulsante Reset.
NOTA: durante questo processo di aggiornamento, la comunicazione potrebbe incontrare errori frequenti.