Mise en œuvre
Initialisation
Le tableau suivant décrit les deux phases d'initialisation de l'équipement I/O Smart Link :
|
Phase |
Description |
|---|---|
|
1 |
|
|
2 |
Après réception de 25 trames (maximum) de la part du client, I/O Smart Link adapte automatiquement ses paramètres de communication à ceux du client (vitesse, parité et nombre de bits d'arrêt). |
Réglage des paramètres d'adresse Modbus
L'adressage des équipements I/O Smart Link est effectué à l'aide de deux commutateurs de codage :
-
Le commutateur de gauche règle les dizaines.
-
Le commutateur de droite règle les unités.
-
L'adresse de l'équipement I/O Smart Link doit être comprise entre 01 et 99.
-
Un réseau Modbus standard peut comprendre jusqu'à 31 serveurs.
-
En mode exécution, l'utilisateur peut modifier l'adresse du serveur Modbus sans mettre l'unité I/O Smart Link hors tension.
Pour rétablir les réglages d'usine du I/O Smart Link à l'aide des commutateurs de codage, procédez comme suit :
-
Mettez hors tension l'unité Smart Link Modbus.
-
Réglez l’adresse Modbus à la valeur 00.
-
Remettez l'unité I/O Smart Link sous tension.
-
Réglez l'adresse choisie.
Pour plus d'informations, voir Rétablissement des paramètres d'usine.
Paramètres de communication
Les valeurs des paramètres de communication sont les suivantes :
|
Paramètres |
Valeurs autorisées |
Valeur par défaut |
|---|---|---|
|
Débit de données (en Baud) |
4 800 9 600 19 200 38 400 57 600 115 200 |
19 200 |
|
Parité |
|
Paire (avec un bit d'arrêt) |
Débit en bauds automatique
I/O Smart Link prend en charge la fonction de débit en bauds automatique après avoir effectué la réinitialisation de niveau 1. Il s'ensuit que l'équipement I/O Smart Link ajuste automatiquement ses paramètres de communication (débit en bauds, parité, etc.) pour s'aligner sur ceux de l'équipement client. Pour cela, l'équipement va écouter les requêtes des clients (< 50 trames Modbus) avant de mettre à jour ses paramètres. Voir Bouton de réinitialisation pour plus d'informations.
REMARQUE : Au cours de ce processus de mise à jour, de fréquents échecs de communication peuvent se produire.