Konfiguration
Initialisierung
Die Tabelle beschreibt die beiden Initialisierungsphasen des I/O Smart Link-Geräts:
|
Phase |
Beschreibung |
|---|---|
|
1 |
|
|
2 |
Nach dem Empfang von maximal 25 Frames vom Client passt der I/O Smart Link seine Kommunikationsparameter (Geschwindigkeit, Parität und Anzahl der Stoppbits) automatisch an die Parameter des Clients an. |
Einstellen der Modbus-Adressparameter
Die I/O Smart Link-Geräteadressierung wird mithilfe von zwei Kodierungsschaltern durchgeführt:
-
Mit dem linken Kodierschalter werden die Zehner eingestellt.
-
Die Einer werden mit dem rechten Kodierschalter eingestellt.
-
Die I/O Smart Link-Adresse muss zwischen 01 und 99 liegen.
-
Ein Modbus-Standardnetzwerk besteht aus bis zu 31 Servern.
-
Im Betriebsmodus kann der Benutzer die Modbus-Serveradresse ändern, ohne den I/O Smart Link auszuschalten.
Zum Zurücksetzen des I/O Smart Link auf die Werkseinstellungen mithilfe der Kodierschalter gehen Sie vor wie folgt:
-
Schalten Sie Smart Link Modbus aus.
-
Stellen Sie die Modbus-Adresse auf den Wert 00 ein.
-
Schalten Sie den I/O Smart Link wieder ein.
-
Stellen Sie die ausgewählte Adresse ein.
Weitere Informationen finden Sie unter Zurücksetzen auf die Werksparameter.
Kommunikationsparameter
Die Kommunikationsparameterwerte sind wie folgt:
|
Einstellungen |
Zulässige Werte |
Standardwert |
|---|---|---|
|
Datenrate (in Baud) |
4.800 9.600 19.200 38.400 57.600 115.200 |
19.200 |
|
Parität |
|
Gerade (mit einem Stoppbit) |
Automatische Baudrate
Der IO Smart Link unterstützt die automatische Baudratenfunktion nach einer Rücksetzung der Ebene 1. Das bedeutet, dass das IO Smart Link-Gerät seine aktuellen Kommunikationseinstellungen (wie Baudrate, Parität usw.) automatisch an die neuen Kommunikationseinstellungen (Baudrate, Parität usw.) des Client-Geräts anpasst. Für diesen Vorgang hört das Gerät Client-Requests (< 50 Modbus-Frames) ab, bevor es eine Aktualisierung auf die neuen Einstellungen durchführt. Siehe Reset-Taste für weitere Informationen.
HINWEIS: Während dieses Aktualisierungsvorgangs kann es zu häufigen Kommunikationsfehlern kommen.