Configuración
Inicialización
En la tabla se describen las dos fases de inicialización del dispositivo I/O Smart Link:
|
Fase |
Descripción |
|---|---|
|
1 |
|
|
2 |
Tras recibir un máximo de 25 tramas del cliente, I/O Smart Link adapta automáticamente sus parámetros de comunicación a los del cliente (velocidad, paridad y número de bits de parada). |
Ajuste de los parámetros de la dirección Modbus
El direccionamiento del dispositivo I/O Smart Link se realiza mediante dos conmutadores de codificación:
-
El conmutador de codificación de la izquierda establece las decenas.
-
El conmutador de codificación de la derecha establece las unidades.
-
La dirección de I/O Smart Link debe estar comprendida entre 01 y 99.
-
En una red Modbus estándar hay hasta 31 servidores.
-
En la modalidad de ejecución, el usuario puede cambiar la dirección del servidor Modbus sin necesidad de desconectar el dispositivo I/O Smart Link.
Para restablecer los ajustes de fábrica de I/O Smart Link usando los conmutadores de codificación, haga lo siguiente:
-
Desconecte Smart Link Modbus.
-
Establezca la dirección Modbus en el valor 00.
-
Vuelva a conectar el dispositivo I/O Smart Link.
-
Establezca la dirección seleccionada.
Para obtener más información, consulte Restablecimiento de los parámetros de fábrica.
Parámetros de comunicación
Los valores de los parámetros de comunicación son los siguientes:
|
Ajustes |
Valores autorizados |
Valor predeterminado |
|---|---|---|
|
Velocidad de datos (en Baud) |
4 800 9 600 19 200 38 400 57 600 115 200 |
19 200 |
|
Paridad |
|
Par (con un bit de parada) |
Velocidad de transmisión automática
El I/O Smart Link admite la función de velocidad de baudios automática tras realizar el reinicio de nivel 1. Esto implica que el dispositivo I/O Smart Link ajustará automáticamente la configuración de comunicación actual (velocidad de baudios, paridad, etc.) para adaptarse a los nuevos ajustes de comunicación (velocidad de baudios, paridad, etc.) del dispositivo de cliente. Para realizar esta operación, el dispositivo escuchará las solicitudes del cliente (<50 tramas modbus) antes de actualizar a la nueva configuración. Consulte Botón Restablecer para obtener más información.
NOTA: Durante este proceso de actualización, la comunicación puede presentar fallos frecuentes.