DOCA0302DE-04

EcoStruxure-Kommunikationssystem

EcoStruxure Master-Baureihe

EcoStruxure ist eine IoT-fähige, offene und interoperable Plug&Play-Architektur und -Plattform von Schneider Electric für Haushalte, Gebäude, Rechenzentren, Infrastrukturen und Industrie. Innovation auf jeder Ebene von verbundenen Produkten bis hin zu Edge Control, Anwendungen, Analyselösungen und Diensten.

Einführung

EcoStruxure I/O Smart Link wird verwendet, um Endverteiler-Schaltanlagen an ein beliebiges Überwachungssystem anzuschließen.

EcoStruxure I/O Smart Link kann an folgende Geräte angeschlossen werden:

  • die Hilfsgeräte für die Signalübertragung iOF+SD24 und OF+SD24

  • die Hilfsgeräte iACT24 und iATL24 für Schütze und Fernschalter der Acti 9-Reihe

  • Fernsteuerungsmodul Acti 9 RCA iC60 mit Ti24-Schnittstelle

  • Integrierter Steuerungsleistungsschalter Reflex iC60 mit Ti24-Schnittstelle

  • Vorkonfektionierte Verbindungen

  • iEM2000T

    Impulsausgangszähler

I/O Smart Link bietet die Vorteile und Funktionen einer automatischen Verbindung mit dem Modbus-Netzwerk.

I/O Smart Link ist ein offenes System:

  • I/O Smart Link kann als verteiltes E/A-Standardmodul verwendet werden.

  • I/O Smart Link ist mit elf 24-VDC-Kanälen ausgestattet. Jeder Kanal ist realisiert durch eine Ti24-Schnittstelle, bestehend aus:

    • Zwei Spannungsversorgungsklemmen: 0 V und 24 VDC

    • Zwei 24-VDC-Digitaleingänge (I1 und I2)

    • Ein 24-VDC-Digitalausgang (Q)

  • Jede Ti24-Schnittstelle ist mit den Standardsteckern Miniconnect Phoenix standard (Raster 3,81 mm) oder entsprechend kompatibel.

  • I/O Smart Link ist mit allen Zählertypen (Impulsausgang) kompatibel, die der Norm IEC 62053-21 entsprechen (Mindestimpuls 30 ms):

    • Die Impulswertigkeit muss konfiguriert werden (Schreiben in ein Modbus-Register).

  • I/O Smart Link ist mit allen Gerätetypen kompatibel, die über Niederspannungseingänge und -ausgänge (24 VDC) verfügen.

I/O Smart Link ist einfach zu bedienen und wartungsfrei. Die vorkonfektionierten Kabel reduzieren Komplexität und Verkabelungszeit, indem sie den Anschluss an allen Acti 9-Komponenten und kompatiblen 24-VDC-Produkten ermöglichen.

Prinzipschaltbild des Kommunikationssystems EcoStruxure

Integration von I/O Smart Link in Schneider Electric-Produkte

I/O Smart Link kann über einen RS 485-Link mit den folgenden Produkten gekoppelt werden:

  • Speicherprogrammierbare Steuerungen:

  • Gebäudemanagementsystem:

    • EcoStruxure Building Operation-Plattform, Version V1.2 oder höher

  • Überwachungssysteme und Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS):

    • EcoStruxure Power Monitoring Expert , ION-E Stromverbrauchmanagement-Software, Version V6.0 oder höher

    • Bedienung und Anzeige der Magelis-Bedienoberflächen

  • Spezielle Steuerungen für das Energiemanagement:

    • Gateways und Energieserver: Smartlink SIB, Ecostruxure Panel Server

Für Installationen, die andere Kommunikationssysteme verwenden (z. B. LON, KNX, BACnet), wird die Kompatibilität durch geeignete Gateways gewährleistet (z. B.: Modbus/KNX).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?