0602IB1801ZH-09

设备记录

简介

设备记录 页面以图形和表格的形式显示了连接到 IFE 接口的断路器的日志数据。有关配置设备记录的详情,请参阅设备记录

单个设备页面

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击 监控

打开 监控 菜单。

2

监控 菜单中,单击 设备记录

显示可用的设备记录选项。

3

设备记录 中,单击 单个设备页面

显示可查看其记录数据的可用设备。

4

设备列表 中选择设备。

显示选定设备的设备记录。

5

要查看数据范围,请在周期范围下拉列表中选择周期范围:

  • 前一天

  • 前一周

  • 前一月

  • 所有

划出选定的周期范围。

6

按住鼠标左键,并拖动围绕图形区域的选择框以便放大。

放大选定图形区域。

7

要返回原始全视图,在键盘上输入 Z 或双击图形。

视图缩小。

8

单击 数据点 查看选定间隔数据记录表。

打开选定的 间隔数据记录 表。

9

要查看其他主题,单击 新主题 。选中要显示的主题的复选框,并单击 应用

启用选定主题的显示。

断路器的记录数据将以时间趋势图的格式显示在网页上。预配置时间趋势图,显示 前一天 前一周 前一月 全部 数据。

用电参数记为累计值,但按间隔显示为增量值。所有其他参数均记录和显示为实际记录值。

检索数据记录

可通过下表提供的方式检索间隔数据记录:

检索方法

检索的文件格式

IFE FTPS 服务器

逗号分隔的变量 (CSV)

导出至外部 FTPS 服务器

CSV

数据点按钮

HTML

电子邮件

CSV

要查看所有可用记录文件的列表,请按照 “利用FTP获取间隔数据记录”章节的步骤 2-4 进行操作。文件的格式为:Device Name.csv,其中设备名称是为设备指定的名称。例如取名为“Building 1 Utility Entrance”的设备将为 Building 1 Utility Entrance.csv

导出记录文件时,日期和时间将按照以下格式附在文件名中:_YYYYMMDDHHMMSS。例如,Building 1 Utility Entrance_20100218115216.csv。这表示导出该文件的时间为 2010 年 2 月 18 日上午 11:52:16。

注:
  • 日志文件中的断路器状态采用数字编码。断路器状态的相关信息请参见 Modbus 通信指南中的 Modbus 寄存器 12001。

  • 根据从设备中读取的数据,设备日志文件可能包含对电气参数来说无效的值(-9999、-99999、32768)。

日志格式

按以下格式将数据记录在 CSV 文件中:

采用 CSV 格式的数据

描述

1

IFE 名称、 IFE serial number IFE 地址、设备名称、设备本地 、设备类型名称、记录间隔。

此行包含第 2 行中信息的列标题。

2

 

此行包含关于 IFE 接口与登录设备的信息。

3

此行为空。

4

,,,主题 ID 1、主题 ID 2、主题 ID 3

此行包含第 5 行中主题 ID 的列标题。主题 ID 是对记录数量的数值引用。主题 ID 用于识别数量(不计设备或语言)。前三个逗号用于电子表格应用程序中的布局用途。

5

,,,1617,1621,1625

此行包含记录值的主题 ID。

6

此行为空。

7

错误、UTC 偏移(分钟)、本地时间戳、视在电能 (kVAh)、实际电能 (kWh)、无功电能 (kVARh)

此行包含在第 8 行和之后记录的数据列标题。

第 8 行和之后

这些行中包含记录的数据。

0,-300,2008-10-09 14:15:00,1400738.219,1201962.707,647069.906,15

0,-300,2008-10-09 14:20:00,1400758.260,1201980.725,647078.602,15

0,-300,2008-10-09 14:25:00,1400778.198,1201998.661,647087.233,15

如果电子表格应用程序用于查看 CSV 文件,则数据应与电子表格应用程序中打开的“间隔数据”记录类似。

数据日志的错误代码

进行数据记录故障排除时,可能会看到以下错误代码:

错误代码

定义

19

出现了通讯错误(例如:CRC、协议或异常)。

25

如果发送请求后,未在允许时间内收到相应的回应,则出现超时。

38

无效数据。

100

在可记录数据前,间隔时间到期。

101

本地时标无效。 IFE 未设置为绝对时间。

如果解决这些问题或其他错误状况时需要帮助,请联系技术支持人员。

使用 IFE FTPS 服务器检索数据日志

如以下步骤所示,您可以使用 IFE FTPS 服务器,通过利用 FTPS IFE 接口连接并传输 .csv 文件来检索数据日志文件。

注: 如果想让 IFE 接口通过 FTPS 自动发送数据日志文件,则必须配置 FTPS 的设备日志导出。

步骤

操作

结果

1

在 PC 上创建一个文件夹,例如 C\:file_logs

创建一个文件夹以存储 IFE 数据日志。

2

启用 Windows 资源管理器,在地址文本框中输入 ftps:// IFE 接口的 IP 地址(例如 ftps://169.254.0.10),按下 回车键

打开 登录身份 对话框。

3

在文本框中输入用户名 Administrator 和密码 Gateway,单击 登录

利用 IFE 接口打开 FTPS 会话,显示存储在 IFE 接口中的文件。

4

导航至 /logging/data 接口上的目录 IFE

打开 IFE 接口上的数据日志目录。

5

复制记录文件,然后将其粘贴在步骤 1 创建的文件夹中。

将数据记录复制到文件夹中。

利用数据点按钮检索数据日志

步骤

操作

结果

1

设备记录 网页中,单击 数据点

打开显示记录数据的新窗口。

2

按下 CTRL+A,然后再按CTRL+C

选中所有数据,然后将数据复制到剪贴板上。

3

打开 Excel,然后按下 CTRL+V

将数据粘贴到 Excel 电子表格中。

利用 Email 检索数据记录

必须配置 IFE 接口,才能将数据记录传输至电子邮件地址。有关更多信息,请参阅电子邮件导出

设备摘要页面

设备摘要视图显示连接到 IFE 接口的断路器的摘要。

步骤

操作

结果

1

监控 菜单中,单击 设备记录

显示可用的设备记录选项。

2

设备记录 中,单击 设备摘要页面

3

设备摘要页面 下,单击 单一主题,多个设备

打开设置页面,以选择设备和主题。

4

可用设备 列表中选择设备。

显示选定设备的可用主题。

5

可用主题 列表中选择主题。

显示选定设备的选定主题。

6

按住鼠标左键,并拖动围绕图形区域的选择框以便放大。

放大选定图形区域。

7

要返回原始全视图,在键盘上输入 Z 或双击图形。

视图缩小。

8

重复步骤 3 至 7,显示选定设备的其他主题。

显示选定设备的选定主题。

选定设备的记录主题将以时间趋势图的格式显示在网页上。预配置时间趋势图,显示前一天、前一周和前一月的数据。

电能参数按间隔显示为增量值。所有其他参数均记录和显示为实际记录值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?