0602IB1801ES-09

Acceso a las páginas web del IFE

Navegadores web compatibles

Navegador

Versión con Windows XP

Versión con Windows Vista

Versión con Windows 7 y posteriores

Microsoft Internet Explorer

IE 9.0

IE 9.0

IE 10.0, IE11.0

Microsoft Edge

81.0.416.58 y posterior

Mozilla Firefox

15.0

20.0

20,0, 45,0

Google Chrome

24.0 y posterior

24.0 y posterior

24.0 y posterior

Primer acceso a las páginas web de IFE

El nombre de IFE debe configurarse durante el primer acceso a las páginas web de IFE .

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas predeterminadas para evitar un acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Cuando se accede a la interfaz IFE por primera vez con el nombre de usuario SecurityAdmin (función de Administrador de seguridad), se le solicitará al usuario que cambie la contraseña predeterminada.

El procedimiento para acceder a las páginas web de IFE por primera vez depende del sistema operativo del ordenador:

  • Sistemas operativos Windows Vista, Windows 7 y posteriores o más nuevos

  • Windows XP o sistemas operativos anteriores

NOTA: Tras actualizar la interfaz IFE y antes de acceder a las páginas web por primera vez, borre la memoria caché del navegador.

Primer acceso desde un PC con Windows Vista or Windows 7 and Later

Paso

Acción

1

Desconecte el PC de la red de área local (LAN) y desactive la Wi-Fi.

2

Conecte un cable Ethernet desde el ordenador hasta la interfaz IFE o el conmutador Ethernet del interior del panel.

3

Abra el Explorador de Windows .

4

Haga clic en Red . El IFE -XXYYZZ aparecerá en la lista de dispositivos.

NOTA: Si no se visualiza el nombre del IFE en la lista de dispositivos del Explorador de Windows , compruebe que el PC y la interfaz IFE no estén conectados a través del enrutador.

5

Haga doble clic en el IFE -XXYYZZ seleccionado. Se abrirá automáticamente la página de inicio de sesión en el navegador.

NOTA: El navegador predeterminado tiene que ser Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge.

6

Introduzca SecurityAdmin como nombre de usuario y AAAAAAAA como contraseña. La página de inicio se abrirá automáticamente en el navegador.

NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

7

Para cambiar la contraseña predeterminada, seleccione Mi perfil en la flecha del nombre de usuario SecurityAdmin del encabezado.

Se mostrará la página Modificación de la información de la cuenta .

8

Complete los campos Contraseña antigua , Contraseña , Confirmar contraseña , ID de correo electrónico y Teléfono para cambiar la contraseña predeterminada.

9

Seleccione el idioma en el cuadro Idioma y haga clic en Aplicar cambios .

10

Para localizar el IFE -XXYYZZ, haga clic en Ubicación del dispositivo en el encabezado. El LED ULP del IFE -XXYYZZ seleccionado parpadeará durante 15 segundos (modalidad de prueba).

11

Para asignar un nombre a la interfaz IFE -XXYYZZ , seleccione el menú CONFIGURACIÓN , vaya al submenú DISPOSITIVOS , introduzca el nombre del dispositivo y haga clic en Aplicar cambios .

12

Escriba el nombre de IFE en una etiqueta de nombre de dispositivo en blanco y pegue esta etiqueta sobre la existente.

NOTA:
  • XXYYZZ son los 3 últimos bytes de la dirección MAC en formato hexadecimal.

  • Compruebe los ajustes del cortafuegos si DPWS no está activado.

Primer acceso desde un PC con Windows XP

Paso

Acción

1

Desconecte el ordenador de la red de área local (LAN) y desactive la Wi-Fi.

2

Conecte un cable Ethernet desde el ordenador hasta la interfaz IFE .

3

Inicie el navegador web.

NOTA: El ordenador utiliza automáticamente la dirección IP predeterminada 169.254.#.# (#=0–255) y la máscara de subred predeterminada 255.255.0.0.

4

En el cuadro de texto de dirección, introduzca 169.254.YY.ZZ, donde YY y ZZ son los 2 últimos bytes de la dirección MAC de la interfaz IFE (que encontrará en la etiqueta lateral de la interfaz IFE ) y, a continuación, pulse Entrar : se abrirá la página de inicio en el navegador.

Ejemplo: Para un IFE con dirección MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 en decimal, escriba 169.254.187.247 en el cuadro de texto de dirección.

5

Pulse Intro ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.

6

Introduzca SecurityAdmin como nombre de usuario y AAAAAAAA como contraseña. La página de inicio se abrirá automáticamente en el navegador.

NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

7

Para cambiar la contraseña predeterminada, seleccione Mi perfil en la flecha del nombre de usuario SecurityAdmin del encabezado.

Se mostrará la página Modificación de la información de la cuenta .

8

Complete los campos Contraseña antigua , Contraseña , Confirmar contraseña , ID de correo electrónico y Teléfono para cambiar la contraseña predeterminada.

9

Seleccione el idioma en el cuadro Idioma y haga clic en Aplicar cambios .

10

Para localizar el -XXYYZZ, haga clic en Ubicación del dispositivo en el encabezado. El ULP LED del -XXYYZZ seleccionado parpadeará durante 15 segundos.

11

Para asignar un nombre al -XXYYZZ, seleccione el menú CONFIGURACIÓN , haga clic en el submenú DISPOSITIVOS , introduzca el nombre del dispositivo y, finalmente, haga clic en Aplicar cambios .

12

Escriba el nombre de IFE en una etiqueta de nombre de dispositivo en blanco y pegue esta etiqueta sobre la existente.

NOTA: XXYYZZ son los 3 últimos bytes de la dirección MAC en formato hexadecimal.

Acceso a las páginas web

Siga el proceso de detección de redes, exploración de nombres y exploración de direcciones IP para acceder a las páginas web.

El acceso a la página web depende de la infraestructura de TI.

Detección de redes

Siga el procedimiento que se indica a continuación para acceder a las páginas web del IFE una vez que se haya configurado el nombre del IFE .

Paso

Acción

1

Conecte la interfaz IFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN).

2

Conecte el ordenador a la red de área local (LAN).

3

Abra el Explorador de Windows .

4

Haga clic en Red . El nombre del IFE aparecerá en la lista de dispositivos.

NOTA: Si no se visualiza el nombre del IFE en la lista de dispositivos del Explorador de Windows , compruebe que el PC y la interfaz IFE no estén conectados a través del enrutador.

5

Haga doble clic en el nombre de IFE , que está escrito en la etiqueta del dispositivo situada en la parte frontal de la interfaz IFE seleccionada. La página de inicio de sesión se abrirá automáticamente en el navegador.

NOTA: El navegador predeterminado tiene que ser Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge.

Exploración de nombres

El servidor DNS es obligatorio.

Paso

Acción

1

Conecte la interfaz IFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN).

2

Conecte el ordenador a la red de área local (LAN).

3

Inicie el navegador web.

4

En el cuadro de texto de dirección, introduzca el nombre de IFE que encontrará escrito en la etiqueta del dispositivo situada en la parte frontal de la interfaz IFE seleccionada.

5

Pulse Intro ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.

NOTA: Si la interfaz IFE no aparece en la lista de dispositivos del Explorador de Windows , compruebe que el PC y la interfaz IFE no estén conectados a través del enrutador.
NOTA: La dirección IP de IFE se asigna a la etiqueta del dispositivo en el servidor DNS.

Exploración de direcciones IP

Se debe establecer la configuración de IP estática.

Paso

Acción

1

Conecte la interfaz IFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN).

2

Conecte el ordenador a la red de área local (LAN).

3

Inicie el navegador web.

4

En el cuadro de texto de dirección, introduzca la dirección IP proporcionada por el administrador de TI.

5

Pulse Intro ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.

NOTA: Si la página de inicio de sesión no se abre o no se visualiza correctamente en el navegador web, compruebe que en Internet Explorer esté marcada la opción Internet Explorer\Herramientas\Configuración de Vista de compatibilidad\Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?