DOCA0084FR-11

Schémas avec disjoncteurs MasterPacT NT/NW, ComPacT NS, PowerPacT à châssis P et R

Description

En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez le serveur IFE au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :

  • Raccordement du serveur IFE à un disjoncteur fixe à commande manuelle avec un module BCM ULP :

    • Disjoncteurs ComPacT NS 630b-3200

    • Disjoncteurs PowerPacT à châssis P ou R

  • Raccordement du serveur IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique ou avec un module BCM ULP :

    • Disjoncteurs MasterPacT NT/NW

    • Disjoncteurs ComPacT NS 630b-1600

    • Disjoncteurs PowerPacT à châssis P

  • Raccordement du serveur IFE à un disjoncteur débrochable avec un module BCM ULP et le module IO correspondant :

    • Disjoncteurs MasterPacT NT/NW

    • Disjoncteurs ComPacT NS 630b-1600

    • Disjoncteurs PowerPacT à châssis P

Pour plus d'informations sur le système ULP et ses composants, reportez-vous au Guides utilisateur du système ULP dans Documents associés.

Connexion ULP

AVIS
RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'EQUIPEMENT
  • Ne branchez jamais un dispositif Ethernet sur un port RJ45 ULP.
  • Les ports RJ45 ULP du serveur IFE sont réservés aux modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager le serveur IFE ou l'appareil raccordé au serveur IFE.
  • Pour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 ULP du serveur IFE , reportez-vous aux ULP System User Guides dans Documents associés.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon BCM ULP.

Lorsque le second port RJ45 ULP est inutilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.

A

Cordon BCM ULP du disjoncteur ou cordon ULP RJ45 fiche/fiche

B

Terminaison de ligne ULP

Raccordement du serveur IFE à des disjoncteurs fixes à commande manuelle

Applicable pour :

  • Disjoncteurs ComPacT NS 630b-3200

  • CircuitPowerPacT à châssis P ou R

A

Serveur de tableau Ethernet IFE

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon BCM ULP de disjoncteur

D

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

E

Disjoncteur fixe à commande manuelle

Raccordement du serveur IFE à des disjoncteurs fixes à commande électrique

Applicable pour :

  • Disjoncteurs MasterPacT NT/NW

  • Disjoncteurs ComPacT NS 630b-1600

  • Disjoncteurs PowerPacT à châssis P

A

Serveur de tableau Ethernet IFE

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon BCM ULP de disjoncteur

D

Bornier fixe

E

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

F

Disjoncteur fixe à commande électrique

Raccordement du serveur IFE à des disjoncteurs débrochables

Applicable pour :

  • Disjoncteurs MasterPacT NT/NW

  • Disjoncteurs ComPacT NS 630b-1600

  • Disjoncteurs PowerPacT à châssis P

A

Serveur de tableau Ethernet IFE

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon ULP RJ45 fiche/fiche

D

Cordon BCM ULP de disjoncteur

E

Contact de position débrochée du disjoncteur (CD)

F

Châssis du disjoncteur

G

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

H

Disjoncteur débrochable

I

Bornier débrochable

J

Contact de position embrochée du disjoncteur (CE)

K

Contact de position de test du disjoncteur (CT)

L

Module d'interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.