DOCA0084FR-11

Lire les registres de dispositifs

Description

La page LIRE LES REGISTRES DE DISPOSITIFS vous permet de lire les registres Modbus sur le dispositif sélectionné.

Procédure de lecture

Étape

Opération

Résultat

1

Dans la barre de menus IFE, cliquez sur Diagnostic.

Ouvre le menu Diagnostic.

2

A partir du menu Diagnostics, dans le sous-menu Communication, cliquez sur Lire les registres de dispositifs.

Ouvre la page Lire les registres de dispositifs.

3

Sélectionnez un dispositif dans la liste Nom du dispositif.

Sélectionne le dispositif dans la liste déroulante.

4

Entrez ID local (ou effectuez une sélection dans la liste des dispositifs définis), Registre de démarrage, puis le Nombre de registres à lire.

Définit les registres à lire sur le dispositif spécifié.

5

Sélectionnez le type de données dans la liste déroulante Type de données.

Sélectionne le type de données approprié.

6

Pour changer l'affichage des données Modbus dans la colonne Valeur, sélectionnez Décimal, Hexadécimal, Binaire ou ASCII.

Sélectionne le mode d'affichage des valeurs des données.

7

Cliquez sur Lire.

Lit les registres du dispositif conformément à la configuration choisie.

Paramètres de lecture des registres de dispositifs pour l'IFE

Paramètre

Description

Réglages

Nom du dispositif

Sélectionne un dispositif à lire dans la liste des dispositifs précédemment ajoutés. Vous pouvez lire un dispositif serveur d'un serveur IFE client non défini dans la liste des dispositifs en saisissant son ID local.

NOTE: Vous ne pouvez pas lire le dispositif serveur d'un dispositif distant non défini dans la liste des dispositifs en saisissant son identifiant local.

ID local

Adresse (ID local) du dispositif qui doit être lu.

1-247

Réglage d'usine : 1

Registre de démarrage

Numéro de registre au format décimal.

0 à 65535

Réglage d'usine : 1000

Nombre de registres

Nombre de registres à lire.

1 à 125

Réglage d'usine : 10

Registre

Répertorie les registres par numéro au format décimal.

Valeur

Répertorie les données stockées pour un registre. Les valeurs récupérées dépendent du dispositif connecté au serveur IFE. Reportez-vous à la documentation relative au dispositif connecté pour plus d'informations sur les valeurs de registre enregistrées.

Type de données

Répertorie les types de données disponibles pour le dispositif.

  • Registres de maintien (réglage d'usine)

  • Registres d'entrée

  • Bobines de sortie

  • Bobines d'entrée

Options Décimal, Hexadécimal, Binaire ou ASCII

Ces différentes options permettent de modifier l'affichage des données de la colonne Valeur.

Décimal (réglage d'usine)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.