Fuseau horaire
Configuration du fuseau horaire
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus de l' IFE , cliquez sur . |
|
2 |
Dans le sous-menu du menu , cliquez sur . |
|
3 |
Sur la page Web , sélectionnez le fuseau horaire de votre région dans la liste . |
|
4 |
Cochez la case si vous devez régler l'heure d'été. |
|
5 |
Sélectionnez les dates de début et de fin de l'heure d'été dans les listes et . |
|
6 |
Cliquez sur pour enregistrer les paramètres. |
Horloge temps réel
Le serveur IFE dispose d'une horloge temps réel (RTC) qui gère la date et l'heure lors des coupures de courant. La durée de vie escomptée de cette horloge est de 15 ans lorsqu'elle est utilisée en mode intermédiaire (dans ce mode, la batterie fonctionne en continu pendant 4 jours à raison de 45 fois sur une période de 10 ans).
Le serveur IFE doit maintenir une tolérance de cristaux de ±20 ppm (normale)/±150 ppm (maximum) pendant cette période de 15 ans et dans la plage de -25 °C (-13 °F) à 85 °C (185 °F). La dérive temporelle par puce RTC varie de -16 s/jour à +2 s/jour. Lors d'un cycle hors/sous tension, l'horloge RTC est capable de conserver les paramètres de date et d'heure.