DOCA0084FR-11

SNMP

Description

La page SNMP permet de définir les paramètres SNMP (Simple Network Management Protocol).

Le serveur IFE prend en charge le protocole SNMP, ce qui permet à un administrateur réseau d’accéder à distance à un serveur IFE avec un gestionnaire SNMP et de consulter l’état et les diagnostics réseau du serveur IFE au format MIBII.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres SNMP.

Accès à la page SNMP

Pour afficher la page SNMP, cliquez sur PARAMÈTRES > COMMUNICATION > SNMP.

SNMPV1 Paramètres des agents

Paramètre

Description

Valeur

Activer

Permet d'activer ou de désactiver l'agent SNMP.

Port d'écoute

Permet d'entrer le numéro du port sur lequel l'agent SNMP écoute le trafic réseau.

  • Plage de réglage : 1 -65534

  • Réglage par défaut : 161

Port de notification

Permet d'entrer le numéro du port de notification.

  • Plage de réglage : 1 -65534

  • Réglage par défaut : 162

Paramètres des objets système

Paramètre

Description

Emplacement système

Permet d'entrer l'emplacement du système.

Contact système

Permet d'entrer le nom de la personne à contacter pour le système.

Mode de configuration du nom du système

Permet de sélectionner le mode de configuration du nom du système :

  • Sélectionnez Configuration automatique du nom du système pour définir le nom du système automatiquement.

  • Sélectionnez Configuration manuelle du nom du système (option par défaut) pour définir manuellement le nom du système.

Nom système

Permet d'entrer manuellement le nom du système.

Paramétrage des noms de communauté

Paramètre

Description

Nom de la communauté Get

Permet d'entrer le nom de la communauté Get.

Nom de la communauté Set

Permet d'entrer le nom de la communauté Set.

Nom de la communauté Trap

Permet d'entrer le nom de la communauté Trap.

Configuration des notifications activées

L'option Traps activés vous permet de sélectionner l'un des traps suivants, qui sont désactivés par défaut :

Paramètre

Description

Notification de démarrage à froid

Génère un trap lorsque le serveur IFE est mis sous tension.

Warm Start Trap

Génère un trap lorsque le protocole SNMP est activé.

Link Down Trap

Génère un trap lorsqu’une liaison de communication du port Ethernet est déconnectée.

Link Up Trap

Génère un trap lorsqu’une liaison de communication du port Ethernet est reconnectée.

Authentication Failure Trap

Génère un trap lorsqu'un gestionnaire SNMP accède au serveur IFE avec une authentification incorrecte.

Configuration des gestionnaires SNMP

Paramètre

Description

Administrateur 1

Permet d'entrer le nom ou l'adresse IP du gestionnaire SNMP numéro 1.

Administrateur 2

Permet d'entrer le nom ou l'adresse IP du gestionnaire SNMP numéro 2.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.