Définir date/heure du dispositif
Description
La page permet de synchroniser l'horloge des dispositifs serveur connectés au serveur IFE avec l’horloge IFE . Elle permet également de relever l'heure d'un dispositif connecté au serveur IFE . Cette page répertorie les dispositifs serveur qui nécessitent une interface externe pour régler leur horloge.
Liste des paramètres dans la page Définir date/heure du dispositif
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
|
Permet de sélectionner un dispositif dans la liste pour régler, synchroniser ou lire son horloge. |
|
|
Affiche l'heure du dispositif sélectionné. |
|
|
Affiche l'état du dispositif sélectionné. |
|
|
Permet de lire l'heure du dispositif sélectionné. |
|
|
Permet de définir l'heure du dispositif sélectionné. |
Définition de la date et de l'heure du dispositif
|
Étape |
Action |
Tableau |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus IFE , cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
|
2 |
Dans le menu , cliquez sur . |
Ouvre la page . |
|
3 |
Sélectionnez les dispositifs voulus sur la page , puis cliquez sur . |
La date et l'heure des dispositifs serveur sélectionnés sont synchronisées avec l'horloge de l'interface IFE , et l'état indique que l'opération a abouti. NOTE: Si le dispositif sélectionné ne parvient pas
à se synchroniser avec l'horloge de l'interface
IFE
, son état indique que l'opération a échoué.
NOTE: La fonction ne fonctionne pas
pour la propre IMU de l'interface
IFE
et règle l’état sur (Sans objet).
|