DOCA0084FR-11

Disjoncteurs

Description

La page DISJONCTEURS permet les actions suivantes:

  • Tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle, peuvent surveiller les données du disjoncteur et de ses modules IO.

  • Les utilisateurs détenant le rôle Installateur ou Ingénieur peuvent redéfinir les valeurs minimum et maximum des mesures d'énergie et de demande.

  • Les utilisateurs détenant le rôle Opérateur peuvent contrôler le disjoncteur et l'application IO.

Accès à la page DISJONCTEURS

Pour afficher la page DISJONCTEURS, cliquez sur SURVEILLANCE ET CONTRÔLE > DISJONCTEURS.

Présentation de la page

A

Données d'identification du disjoncteur

B

Données d'état d'intégrité du disjoncteur

C

Panneau de surveillance et de contrôle du disjoncteur

D

Surveillance des mesures ou détails des IO

Données d'identification du disjoncteur

Le disjoncteur est identifié par les données suivantes:

  • Courant nominal

  • Type de protection

  • Nombre de modules IO connectés

  • Données supplémentaires selon la gamme du disjoncteur

Données d'état d'intégrité du disjoncteur

L'état d'intégrité d'un disjoncteur est indiqué par l'une des icônes suivantes:

Icône

Description

OK

Alarme de sévérité moyenne détectée nécessitant une action non urgente.

Alarme de sévérité haute détectée nécessitant une action corrective immédiate.

Panneau de surveillance et de contrôle du disjoncteur

A

Position du disjoncteur débrochable dans le châssis

B

Position des principaux contacts du disjoncteur

C

Mode de contrôle et statut de contrôle du disjoncteur

D

Options de commande du disjoncteur

Position du disjoncteur débrochable dans le châssis

La position du disjoncteur débrochable dans le châssis est indiquée par les icônes suivantes:

Icône

Description

Le disjoncteur débrochable est en position embroché.

Le disjoncteur débrochable est en position test.

Le disjoncteur débrochable est en position débroché.

Position des principaux contacts du disjoncteur

La position des principaux contacts du disjoncteur est indiquée par les icônes suivantes:

Icône

Description

Les principaux contacts du disjoncteur sont fermés.

Les principaux contacts du disjoncteur sont ouverts.

Les principaux contacts du disjoncteur sont ouverts et le disjoncteur est déclenché. Le disjoncteur doit être réarmé.

La position du disjoncteur est inconnue en cas d'incohérence de position des contacts.

Mode de contrôle du disjoncteur

Les modes de contrôle du disjoncteur sont:

  • Contrôle à distance: les options de commande de la page Web peuvent être utilisées pour contrôler le disjoncteur à distance.

  • Contrôle local: les options de commande ne sont pas disponibles sur la page Web. Le disjoncteur est contrôlé localement en exploitation manuelle.

Le statut de contrôle du disjoncteur est indiqué par les icônes suivantes:

Icône

Description

Le ressort de fermeture est armé et le disjoncteur est prêt pour fermeture.

Le ressort de fermeture est armé et le disjoncteur n'est pas prêt pour fermeture.

Le ressort de fermeture est désarmé et le disjoncteur n'est pas prêt pour fermeture.

L'inhibition de fermeture indique que la fermeture du disjoncteur est empêchée par le logiciel EcoStruxure Power Commission ou des modules IO ou un contrôleur distant via le réseau de communication.

Options de commande du disjoncteur

Lorsque le disjoncteur est en mode de contrôle à distance, les options de commande suivantes sont disponibles:

Options contrôle

Description

Cliquez sur cette option pour ouvrir le disjoncteur.

Cliquez sur cette option pour fermer le disjoncteur. Le disjoncteur se ferme uniquement s'il est prêt pour fermeture.

Cliquez sur cette option pour réinitialiser les disjoncteurs ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, and L-frame.

Pour chaque action de commande:

  • Un message de sécurité s'affiche dans une fenêtre instantanée.

    • Lisez le message et cliquez sur J'ai compris pour confirmer l'action.

    • Cliquez sur Annuler pour annuler l'action.

    • Le résultat de l'action (succès ou échec) s'affiche dans une fenêtre instantanée.

NOTE: Un message contextuel indique si la commande a bien été envoyée ou pas. Il ne précise pas si l'ensemble de l'opération a réussi.

Mesures

La liste de mesures affichées dépend du type de MicroLogic du disjoncteur.

Les mesures sont présentées dans l'ordre suivant:

  • Mesures en temps réel avec valeurs minimum et maximum. Pour le disjoncteur, l'horodatage des valeurs minimum et maximum est également affiché.

  • Mesures de l'énergie

  • Mesures de la demande

Les valeurs minimum et maximum des mesures d'énergie et de demande peuvent être reconfigurées par les utilisateurs détenant le rôle Installateur ou Ingénieur.

Présentation des détails des IO

Si le disjoncteur est connecté à 1 ou 2 modules IO, les détails concernant les modules IO sont affichés.

A

Données d'identification du module IO

B

Application prédéfinie sélectionnée

C

Options de commande de lumière et de charge, disponibles si l'application prédéfinie 4 est sélectionnée.

Application prédéfinie sélectionnée

L'application prédéfinie sélectionnée à l'aide du commutateur rotatif d'application sur le module IO est indiquée dans le tableau suivant:

Position du commutateur rotatif d'application

Application prédéfinie

Description

1

Gestion de châssis

Surveille la position du disjoncteur dans le châssis.

2

Fonctionnement du disjoncteur

Commande l'ouverture et la fermeture du disjoncteur en fonction du mode de commande (local ou à distance) et de la commande d'inhibition de fermeture.

3

Gestion de châssis et paramètre de réduction de consommation d'énergie (ERMS)

Surveille la position du disjoncteur dans le châssis et celle des entrées, et contrôle le mode ERMS du disjoncteur.

4

Contrôle d'éclairage et de charge

Commande l’application d'éclairage et de charge.

5-8

Inutilisé

9

Personnalisé

Exécute les applications définies par l'utilisateur avec le module IO.

Pour plus d'informations, consultez le IO Guide utilisateur du module dans Documents associés.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.