Unité fonctionnelle intelligente (IMU)
Définition
Une unité fonctionnelle est un ensemble mécanique et électrique contenant un ou plusieurs produits et permettant d'exécuter une fonction dans un tableau électrique (protection de l'arrivée, commande de moteur et contrôle).
Le disjoncteur équipé de ses composants internes de communication (unité de contrôle MicroLogic ou déclencheur MicroLogic ) et de modules externes ULP (module IO) connectés à une interface de communication constitue une unité fonctionnelle intelligente (IMU).
Une IMU est constituée autour d'un disjoncteur des gammes suivantes :
Modules ULP par gamme de disjoncteurs
Le tableau suivant indique les modules ULP compatibles pour chaque gamme de disjoncteurs.
Pour plus d'informations sur le système ULP et ses composants, reportez-vous au Guides utilisateur du système ULP dans Documents associés.
Architecture de communication
|
A |
Afficheur Ethernet FDM128 pour 8 appareils |
|
B |
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur |
|
C |
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur |
|
D |
Serveur de tableau Ethernet IFE |
|
E |
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
|
F |
Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
|
G |
Disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ1 ou MTZ2/MTZ3 |
|
H |
Disjoncteur fixe MasterPacT MTZ1 ou MTZ2/MTZ3 |
|
I |
Disjoncteur MasterPacT NT/NW |
|
J |
Disjoncteur ComPacT NS/PowerPacT à châssis M, P et R |
|
K |
|
|
L |
Module à port ULP |
|
M |
Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ |
|
N |
Terminaison de ligne ULP |
|
O |
Cordon ULP RJ45 fiche/fiche |
|
P |
Cordon BCM ULP du disjoncteur |
|
Q |
Cordon NSX |
Contrôleur distant
Une commande à distance est un dispositif qui permet de communiquer avec une IMU à l'aide d'une interface de communication, telle que le serveur IFE . Par exemple, un afficheur Ethernet FDM128 pour 8 appareils, un superviseur, un automate programmable, un BMS ou un système SCADA sont des contrôleurs distants.
Pour plus d'informations sur les registres et les commandes Modbus, consultez le document Guides de communication Modbus dans Documents associés.