DOCA0084FR-11

Dispositifs

Description

Les dispositifs suivants peuvent être connectés sous le serveur IFE. Toutefois, la page Web Dispositif n'affiche que les dispositifs connectés.

  • Module ULP BCM

  • Déclencheur MicroLogic

  • Module BSCM

  • Module Modbus SL/ULP BSCM

  • Afficheur FDM121

  • IO module IO 1

  • IO module IO 2

  • Interface de maintenance USB ou module UTA (Universal Test Adapter)

NOTE: Seules les pages Web correspondant aux dispositifs ajoutés à la liste des dispositifs sont prises en charge.

Accès à la page Dispositifs

Pour afficher la page DISPOSITIFS, cliquez sur DIAGNOSTICS > DISPOSITIFS.

Paramètres des disjoncteurs

Paramètre

Description

Courant nominal

Affiche le courant nominal du disjoncteur.

Type de protection

Affiche le type de protection du disjoncteur.

Nombre de modules IO

Afficher le nombre de modules IO connectés au disjoncteur.

Indicateur de durée de vie résiduelle

Afficher la durée de vie du disjoncteur.

Indicateur d'usure des contacts

Afficher les compteurs d'usure des contacts du disjoncteur.

Contacts de signalisation (OF) en fonctionnement depuis la dernière réinitialisation

Afficher l'indication du fonctionnement des contacts du disjoncteur depuis la dernière réinitialisation.

Contact de signalisation de déclenchement sur défaut (SDE) en fonctionnement

Afficher l'indication du fonctionnement des contacts de déclenchement sur défaut du disjoncteur.

Châssis connecté

Afficher l'état du châssis en position embroché.

Châssis déconnecté

Afficher l'état du châssis en position débroché.

Test du châssis

Afficher l'état du châssis en position de test.

Paramètre des composants

Equipement

Paramètres

Description

Disjoncteur

Gamme de produits

Type de dispositif.

Modèle de produit

Numéro de modèle de dispositif.

Numéro de série

Numéro de série du dispositif.

Numéro de référence commerciale

Numéro de référence commerciale du dispositif.

Version logicielle

Version actuelle du firmware.

Module d'E/S

Numéro de série

Numéro de série du dispositif.

 

Numéro de référence commerciale

Numéro de référence commerciale du dispositif.

 

Version logicielle

Version actuelle du logiciel embarqué.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.