DOCA0084FR-11

Fuseau horaire

Description

La page FUSEAU HORAIRE permet de configurer le fuseau horaire d'une région particulière.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de fuseau horaire.

Accès à la page Fuseau horaire

Pour afficher la page FUSEAU HORAIRE, cliquez sur PARAMÈTRES > GÉNÉRAL > FUSEAU HORAIRE.

Horloge temps réel

Le serveur IFE dispose d'une horloge temps réel (RTC) qui gère la date et l'heure lors des coupures de courant. La durée de vie escomptée de cette horloge est de 15 ans lorsqu'elle est utilisée en mode intermédiaire (dans ce mode, la batterie fonctionne en continu pendant 4 jours à raison de 45 fois sur une période de 10 ans).

Le serveurIFE doit maintenir une tolérance de cristaux de ±20 ppm (normale)/±150 ppm (maximum) pendant cette période de 15 ans et dans la plage de -25 °C (-13 °F) à 85 °C (185 °F). La dérive temporelle par puce RTC varie de -16 s/jour à +2 s/jour. Lors d'un cycle hors/sous tension, l'horloge RTC est capable de conserver les paramètres de date et d'heure.

Paramètres de fuseau horaire

Paramètre

Description

Décalage horaire

Permet de sélectionner le fuseau horaire d'une région particulière.

Activer

Active l'heure d'été.

L'heure d'été commence

Permet de définir le début de la période d'heure d'été.

L'heure d'été se termine

Permet de définir la fin de la période d'heure d'été.

NOTE: Les paramètres de Fuseau horaire ne s'appliquent que lorsque la configuration de DATE & HEURE est en mode Synchronisation réseau via NTP.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.