DOCA0084FR-11

Publication des données

Description

La page PUBLICATION DES DONNÉES permet d'exporter les données sélectionnées dans la page Dispositifs par e-mail ou via FTPS.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de publication des données.

Accès à la page PUBLICATION DES DONNÉES

Pour afficher la page PUBLICATION DES DONNÉES, cliquez sur PARAMÈTRES > COMMUNICATION > PUBLICATION DES DONNÉES.

Réglage de la génération des données

Paramètre

Description

Valeur

Intervalle d'enregistrement

Permet de sélectionner la périodicité de journalisation des données.

Réglage de la publication des données

Paramètre

Description

Exportation activée

Permet d'activer l'exportation de la publication des données (option désactivée par défaut).

Mode

Permet de sélectionner le mode de publication des données :

  • E-mail

  • FTPS

Adresse du serveur FTPS

Permet d'entrer l'adresse du serveur FTPS.

Port

Permet d'entrer le numéro du port FTPS.

Répertoire

Permet d'entrer le nom du répertoire FTPS.

Nom d'utilisateur

Permet d'entrer le nom d'utilisateur.

Mot de passe

Permet d'entrer le mot de passe.

Intervalle d'exportation

Permet de sélectionner la périodicité d'exportation pour :

  • Intervalle d'enregistrement

  • Horaire

  • Quotidien

  • Hebdomadaire

  • Mensuel

Heure de la journée

Permet de sélectionner l'heure d'exportation des données (par défaut : 00:00).

Jour de la semaine

Permet de sélectionner le jour pour une exportation hebdomadaire des données (par défaut : dimanche).

Jour du mois

Permet de sélectionner le jour pour une exportation mensuelle des données (par défaut : 1er jour du mois).

Exportation manuelle

Cliquez sur Export manuel pour exporter manuellement les données par e-mail ou FTPS (en fonction des paramètres de publication des données).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.