Données en temps réel
Description
La page fournit :
-
les lectures de base des dispositifs sélectionnés, en temps réel, sur ;
-
les récapitulatifs des dispositifs sur ;
-
les tendances en temps réel pour les rubriques définies des dispositifs sélectionnés sur la page .
Pages de dispositifs simples
Cette page affiche les relevés de base des dispositifs sélectionnés en temps réel. Cela inclut l'état de fonctionnement du disjoncteur avec une indication de couleur (vert, orange ou rouge), l'état du châssis, le courant de charge, la puissance, le facteur de puissance, la tension, etc.
Le tableau ci-dessous indique la procédure à suivre pour surveiller les données en temps réel d'un dispositif :
|
Etape |
Action |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus IFE , cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
|
2 |
Dans le sous-menu du menu , sélectionnez un dispositif dans . |
Affiche les données en temps réel du dispositif sélectionné. |
Pour les dispositifs BCPM, les paramètres de circuits auxiliaires et de dérivation peuvent être surveillés pour obtenir des valeurs en temps réel. Si vous avez des droits d'administrateur, vous pouvez modifier ou configurer les noms de circuit des dispositifs BCPM.
Pages récapitulatives sur les dispositifs
Les tableaux récapitulatifs proposent une vue synthétique des dispositifs sélectionnés.
|
Etape |
Action |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans le sous-menu du menu , cliquez sur . |
Développe l'arborescence des pages récapitulatives disponibles sur les dispositifs. |
|
2 |
Sélectionnez la à afficher. |
Ouvre la liste de sélection des dispositifs. |
|
3 |
Sélectionnez les dispositifs dans , puis cliquez sur . NOTE: Cliquez sur pour sélectionner
tous les dispositifs disponibles. Cliquez sur pour désélectionner
tous les dispositifs.
|
Vous accédez à un récapitulatif des dispositifs sélectionnés. NOTE: Cliquez
sur pour revenir à la liste de sélection des
dispositifs.
|
Tendances
|
Etape |
Action |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus IFE , cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
|
2 |
Dans le sous-menu du menu , sélectionnez . |
Développe l'arborescence des données sélectionnables pour l'option des données en temps réel et l'option des tendances. |
|
3 |
Sélectionnez . |
Ouvre la page de configuration des tendances en temps réel. |
|
4 |
Sélectionnez jusqu'à 4 dispositifs dans la liste . |
Sélectionne les dispositifs pour l'analyse de tendances. |
|
5 |
Sélectionnez des rubriques dans la liste . NOTE: Seules les rubriques communes
aux dispositifs sélectionnés sont disponibles pour les tendances.
Le nombre maximal des rubriques auxquelles appliquer les tendances
dépend du nombre de dispositifs sélectionnés. Le produit
de ces deux nombres ne peut pas excéder 8.
|
Sélectionne les rubriques pour l'analyse de tendances. |
|
6 |
Cliquez sur pour ouvrir la page . |
Ouvre la page d'affichage des tendances en temps réel. |
|
7 |
Définissez les paramètres de tendance. |
Permet de définir les paramètres de tendance. |
Paramètres d'analyse des tendances
|
Etape |
Action |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Sélectionnez une analyse de tendance ou . NOTE: L'option redessine l'abscisse du graphique après chaque
échantillon, en la renseignant avec toutes les données recueillies
depuis le début de la tendance. L'option met à jour le graphique
à l'aide des dernières données après chaque
échantillon. L'axe des abscisses reste constant pour afficher
la période de tendance sélectionnée.
|
Sélectionne un mode graphique. |
|
2 |
Choisissez une période de 1 à 15 minutes. Il s'agit de la durée de la tendance. NOTE: Les échantillons de données sont recueillis
aussi rapidement que possible, mais l'opération peut prendre
davantage de temps en fonction de la charge de communications sur
le port Modbus-SL.
|
Sélectionne la durée de la tendance. |
|
3 |
Sélectionnez pour lancer l'analyse de tendance des rubriques de dispositif sélectionnées. NOTE: Vous pouvez
arrêter l'analyse de tendance avant la fin de la durée
de tendance spécifiée en cliquant sur . Si vous sélectionnez après avoir
arrêté l'échantillonnage, une nouvelle tendance
est démarrée.
|
Démarre l'analyse de tendances. |
|
4 |
Cliquez sur pour afficher un journal de toutes les valeurs de rubriques échantillonnées pendant la période de tendance. |
Affiche un journal de toutes les valeurs de rubriques échantillonnées pendant la tendance. |
|
5 |
Cliquez sur pour sélectionner de nouveau les dispositifs et les rubriques dont vous souhaitez analyser la tendance. |
Revient à la page de configuration des tendances en temps réel. |