Date et heure
Description
La page permet d'effectuer les opérations suivantes :
-
Définir manuellement la date et l'heure du disjoncteur connecté au serveur IFE.
-
Synchroniser automatiquement la date et l'heure du disjoncteur sur celles de l'IFE.
-
Vérifier périodiquement la synchronisation à intervalles définis.
Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de date et d'heure.
Accès à la page Date/heure
Pour afficher la page , cliquez sur .
Paramètres de date et d'heure
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
|
Permet de sélectionner le mode de réglage de la date et de l'heure du disjoncteur et de ses dispositifs IMU :
|
|
|
Permet de saisir manuellement la date au format AAAA-MM-JJ. |
|
|
Permet de saisir manuellement l'heure au format hh:mm:ss. |
Paramètres NTP
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
|
Permet de sélectionner le mode de configuration du serveur NTP :
|
|
|
Permet d'entrer manuellement l'adresse du serveur NTP principal. |
|
|
Permet d'entrer manuellement l'adresse du serveur NTP secondaire. |
-
Si aucun des deux serveurs NTP n'est joignable par le serveur IFE et qu'un autre dispositif IMU règle la date et l'heure, le mode de réglage de la date et de l'heure du serveur IFE se replie automatiquement sur Manuel.
-
Avec le mode de réglage Manuel, le décalage horaire est remis à 0.
-
IPv6 n'est pas pris en charge pour l'adresse de serveur NTP.
Diffusion de l’heure
Suivez cette procédure pour définir la date et l'heure des dispositifs serveur du serveur IFE.
|
Étape |
Opération |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus IFE, cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
|
2 |
Dans le sous-menu , cliquez sur . |
Vous pouvez maintenant sélectionner les dispositifs serveur et remplir la case . |
|
2 |
Dans , sélectionnez et entrez l'intervalle de temps (vous pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 63 heures). |
Permet d'indiquer un intervalle de temps en heures. |
|
3 |
Sélectionnez les dispositifs serveur dans la liste des dispositifs qui prennent en charge le réglage de la date et de l'heure à partir d'une source externe. |
Les dispositifs de serveur sont sélectionnés. |
|
8 |
Sélectionnez . |
La date et l'heure des dispositifs serveur sélectionnés sont synchronisées avec l'horloge IFE immédiatement, puis selon l'intervalle défini. |