Dispositivos
Descripción
La página le permite descubrir o agregar la lista de dispositivos conectados al servidor IFE (puerto ULP, puerto serie). En la lista de dispositivos, puede eliminar los dispositivos descubiertos anteriormente.
La lista de los dispositivos conectados se define mediante uno de los procedimientos siguientes:
-
Automáticamente, haciendo clic en Detección.
Procedimiento de detección de dispositivos -
Manualmente, haciendo clic Agregar dispositivo serie.
Cómo añadir un dispositivo de forma manual
Para obtener más información acerca de los dispositivos compatibles con la versión de firmware 005, consulte la Lista de tipos de dispositivos compatibles con IFE
.Cómo navegar hasta la página Dispositivos
Para ver la página DISPOSITIVOS , haga clic en .
Número de dispositivos servidor Modbus
En cada servidor IFE o dispositivo de cliente Modbus remoto, se pueden añadir 11 interfaces IFM como máximo.
La aplicación determina la cantidad máxima de dispositivos servidor Modbus o interfaces IFM que se pueden utilizar. Para dimensionar la aplicación, se pueden utilizar las directrices generales siguientes:
-
Se pueden conectar físicamente 11 interfaces IFM, como máximo, a un servidor IFE. Esta configuración se puede utilizar para aplicaciones sencillas y con requisitos más bajos de rendimiento.
-
Se pueden utilizar 8 interfaces IFM, como máximo, para aplicaciones que requieran un acceso habitual a través de las páginas web de IFE o en las que se comuniquen otros clientes Modbus (por ejemplo, la pantalla FDM128). Esto normalmente ofrece un tiempo de respuesta razonable para un máximo de tres clientes Modbus.
-
El número de interfaces IFM que se pueden apilar en un entorno más complejo (por ejemplo, en SCADA o sistemas de gestión de edificios) se debe escalar a las necesidades de rendimiento de la aplicación.
Parámetros de la lista de dispositivos
|
Parámetros |
Descripción |
Ajustes |
|---|---|---|
|
|
Permite especificar los nombres del servidor IFE y del dispositivo remoto. NOTA:
|
El nombre de IFE puede tener hasta 63 caracteres ASCII con los caracteres siguientes: A-Z, a-z, 0-9 y -. No obstante, - no se puede utilizar al final del nombre. NOTA:
|
|
|
Permite seleccionar los dispositivos del servidor en la lista de dispositivos compatibles. |
– |
|
|
Permite especificar el nombre de los dispositivos detectados.
NOTA: Las operaciones de eliminación y edición
no están permitidas si el dispositivo se ha seleccionado para
registro.
|
El nombre del dispositivo puede tener un máximo de:
Los caracteres permitidos son: A-Z, a-z, 0-9 y -. No obstante, - no se puede utilizar al final del nombre. |
|
|
Muestra la dirección local del dispositivo conectado al servidor IFE o al dispositivo remoto. |
|
|
|
Permite guardar la configuración de la lista de dispositivos. |
– |
|
Permite eliminar los dispositivos servidor seleccionados. NOTA: Esta operación no
se puede ejecutar si el dispositivo está seleccionado para registro.
|
– |
|
|
|
Permite detectar los dispositivos servidor. NOTA: La opción de detección para
el tipo de dispositivo BCM-OF/SD está disponible únicamente
en el propio módulo IMU de IFE.
|
– |
|
|
Permite añadir un dispositivo servidor nuevo a la lista de dispositivos. |
– |
Adición de un dispositivo a la lista de dispositivos por primera vez
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Dispositivo de servidor a servidor IFE: Añada los dispositivos servidor al servidor IFE manualmente o mediante la detección de dispositivos. |
Añade el dispositivo servidor al servidor IFE. |
Procedimiento de detección de dispositivos
Cuando inicia la detección de dispositivos, el servidor IFE consulta el puerto ULP, el puerto serie y el puerto Ethernet mediante un rango de direcciones definido por el usuario. El protocolo Modbus RTU se usa para la detección en el puerto serie. Si el dispositivo responde a la consulta, el ID local se ajusta a la dirección detectada actual y el dispositivo recibe el nombre del dispositivo predeterminado. A continuación, el servidor IFE intenta identificar el tipo de dispositivo. Si el servidor IFE reconoce el tipo de dispositivo detectado, el servidor IFE lo establece en el campo . Si el servidor IFE no reconoce el del dispositivo detectado, el servidor IFE lo establece en Modbus en el campo.
La lista de dispositivos admitidos por el servidor IFE está en Apéndice.
En la tabla se indican los pasos que deben ejecutarse para añadir un dispositivo mediante el procedimiento de detección de dispositivos:
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Desde la barra de menús de IFE, haga clic en . |
Se abre el menú . |
|
2 |
Desde el menú , haga clic en . |
Abre la página . |
|
3 |
Para detectar los dispositivos localmente conectados, haga clic en . |
Abre la página . |
|
4 |
Especifique el valor de y de . |
Permite escribir el rango de direcciones detectado. |
|
6 |
Haga clic en . (Haga clic en para detener el proceso). NOTA: La detección solo encuentra
dispositivos Modbus serie locales conectados
al servidor IFE. El dispositivo en el puerto ULP se
detecta de forma automática.
|
Comienza a detectar todos los dispositivos conectados. |
|
7 |
Introduzca un nombre de dispositivo nuevo en el cuadro de texto . |
Cambia el nombre del dispositivo. |
|
8 |
Haga clic en en la página . |
Muestra la lista de dispositivos guardados. |
Parámetros de detección de dispositivos
|
Parámetros |
Descripción |
Ajuste |
|---|---|---|
|
|
Define el rango de direcciones de servidor Modbus para detectar dispositivos en el puerto serie del IFE. |
|
|
|
Permite guardar el dispositivo seleccionado en la . |
– |
|
|
Muestra la dirección IP del servidor IFE o del dispositivo remoto. |
– |
|
|
Muestra el tipo de dispositivo definido para este dispositivo. |
– |
|
|
Le permite asignar el tipo de dispositivo en una lista desplegable. |
– |
|
|
Muestra un nombre predeterminado (combinación del nombre de aplicación de usuario o IFE y el ID del servidor). |
– |
|
|
La dirección de servidor del dispositivo conectado al servidor IFE. |
– |
Cómo añadir un dispositivo de forma manual
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Desde la barra de menús de IFE, haga clic en . |
Se abre el menú . |
|
2 |
En el menú , haga clic en . |
Abre la página . |
|
3 |
Haga clic en Agregar dispositivos serie para añadir un nuevo dispositivo. |
Permite añadir un dispositivo a la lista de dispositivos. |
|
4 |
Seleccione el dispositivo compatible en la lista . |
Permite seleccionar el tipo de dispositivo seleccionado en la lista. |
|
5 |
Introduzca un nombre de dispositivo nuevo en el cuadro de texto . |
Cambia el nombre del dispositivo. |
|
6 |
Escriba la dirección local del dispositivo en el cuadro de texto . |
Muestra la dirección local del dispositivo. |
|
7 |
Haga clic en . |
Se añade un nuevo dispositivo a la lista. |