DOCA0084ES-11

SNMP

Descripción

En la página SNMP se muestran los datos de diagnóstico de los parámetros del agente SNMPV1.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden realizar cambios en la configuración de la página de Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página SNMP

Para ver la página SNMP, haga clic en DIAGNÓSTICOS > COMUNICACIÓN > SNMP.

Parámetros del agente SNMPV1

Parámetro

Descripción

Estado

Muestra el estado del agente SNMPV1.

Paquetes recibidos

Número de paquetes recibidos de la red.

Paquetes enviados

Número de paquetes transmitidos desde la red.

Capturas enviadas

Número de capturas transmitidas al detectar un cambio como notificación asíncrona del agente al administrador.

Nombres de comunidad incorrectos recibidos

Número de nombres de comunidad incorrectos recibidos.

Nombres de comunidad incorrectos enviados

Número de nombres de comunidad incorrectos transmitidos.

Haga clic en Reiniciar contadores para restablecer a 0 los valores de las estadísticas.

Si el servidor IFE está apagado o se ha reseteado debido a un cambio en la configuración o cualquier otro motivo, los valores de las estadísticas se restablecerán a 0.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.