DOCA0084ES-11

IFE

Descripción

En la página IFE se muestra la información correspondiente al servidor IFE conectado a los interruptores automáticos.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden consultar las páginas de Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página IFE

Para ver la página IFE, haga clic en DIAGNÓSTICOS > IFE.

Parámetros del servidor IFE

Parámetro

Descripción

Número de serie

Número de serie del dispositivo.

Número de referencia comercial

Número de referencia comercial del dispositivo

Revisión de firmware

Versión actual del firmware

Identificador único

Combinación de la dirección MAC y la hora

Dirección MAC

Dirección MAC única

Dirección IPv4

Dirección IPv4 del servidor IFE

Dirección de enlace local IPv6

Dirección IPv6 utilizada para la comunicación en la red local

Parámetros de fecha y hora

Parámetro

Descripción

Fuente horaria

Fuente horaria con la que se realizó la última sincronización

Última sincronización

Tiempo transcurrido desde la última sincronización

Estado de sincronización NTP

Estado de la sincronización NTP

Stratum de NTP

Describe la precisión de la hora NTP. Acepta valores del 1 al 15 (o NA (no aplicable) en el caso de que no se pueda acceder al servidor NTP).

Parámetros del sistema de archivos

Parámetro

Descripción

Tamaño total

Cantidad total de tamaño del disco del servidor IFE en kilobytes

Tamaño utilizado

Cantidad total de tamaño utilizado en el disco del servidor IFE en kilobytes

Tamaño libre

Cantidad total de espacio sin utilizar en disco del servidor IFE en kilobytes

Tamaño inadecuado

Cantidad de espacio dañado en el disco del servidor IFE en kilobytes

Parámetros del sistema

Parámetro

Descripción

CPU

Estado de la CPU:

  • Nominal

  • Degradado

  • Fuera de servicio

Memoria de arranque

Estado de la memoria de arranque

EEPROM

Estado de EEPROM

Sistema de archivos

Estado del sistema de archivos

Ethernet PHY 1

Estado del hardware PHY 1

Ethernet PHY 2

Estado del hardware PHY 2

DDR

Estado de la memoria de ejecución

Parámetros de tiempo de funcionamiento de la interfaz IFE

Estadística

Descripción

Tiempo de funcionamiento

Tiempo de funcionamiento del servidor IFE

Procedimiento de configuración del nombre del dispositivo

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE, haga clic en Diagnósticos.

Abre la página Diagnósticos.

2

Acceda al menú Diagnósticos y, en el submenú Información sobre, haga clic en Identificación del dispositivo .

Abre la página Identificación del dispositivo.

Lista de parámetros en Identificación del dispositivo

Parámetro

Descripción

Nombre del dispositivo

Nombre del dispositivo que se actualiza en el campo de nombre de dispositivo

Nombre de producto

Nombre del producto

Número de serie

Número de serie del dispositivo.

Referencia de producto

Número de modelo del dispositivo

Versión firmware

Versión actual del firmware

Identificador único

Combinación de la dirección MAC y la hora

Dirección MAC

Dirección MAC única

Dirección IPv4

Dirección IP del servidor IFE

Dirección local del enlace IPv6

Dirección utilizada para la comunicación en la red local

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.