Servicio Syslog
Descripción
La página SERVICIO SYSLOG le permite configurar los ajustes del servidor Syslog para los registros de seguridad generados por el servidor IFE.
El servidor IFE registra 2048 eventos de seguridad antes de que los eventos más antiguos se sobrescriban con los más recientes.
Asegúrese de que los registros de seguridad se exportan regularmente desde el servidor IFE mediante:
-
Exportación manual de registros en formato CSV.
-
Exportación automática de los registros de seguridad mediante el parámetro Intervalo de exportación.
Cómo navegar hasta la página SERVICIO SYSLOG
Para ver la página , haga clic en .
Parámetros del servicio Syslog
|
Parámetro |
Descripción |
Valor |
|---|---|---|
|
|
Permite activar/desactivar el servicio Syslog. |
Ajuste predeterminado: deshabilitado |
|
|
Permite especificar el nombre del servidor o la dirección IP del servidor Syslog. |
– |
|
|
Permite seleccionar el tipo de conexión. |
Ajuste predeterminado: TCP |
|
|
Permite especificar el número de puerto del servidor Syslog. |
Intervalo de ajuste: de 1 a 65534 Ajuste predeterminado: 801 |
|
|
Permite especificar el intervalo para la exportación del archivo de registro Syslog. |
Intervalo de ajuste: de 10 a 3600 s Ajuste predeterminado: 300 s |
Exportar a CSV
Haga clic en Exportar a CSV para exportar los archivos del registro de seguridad en formato CSV. El contenido de los registros de seguridad cumple con el estándar Syslog.
Probar conexión
Haga clic en Probar conexión para verificar la conexión entre el servidor IFE y el servidor Syslog. Durante la prueba, el servidor IFE se conectará con el servidor Syslog y se notificará al usuario si se ha establecido o no la conexión.