Fecha y hora
Descripción
La página permite:
-
Establecer de forma manual la fecha y hora del interruptor automático conectado al servidor IFE.
-
Sincronizar automáticamente la fecha y hora del interruptor automático con la hora de IFE.
-
Comprobar periódicamente la sincronización según el intervalo de tiempo especificado.
Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de fecha y hora.
Cómo navegar hasta la página Fecha y hora
Para ver la página , haga clic en .
Ajustes de fecha y hora
|
Parámetro |
Descripción |
|---|---|
|
|
Permite seleccionar el modo de ajuste de la fecha y hora del interruptor automático y los dispositivos IMU de este:
|
|
|
Permite establecer la fecha actual de forma manual en formato AAAA-MM-DD. |
|
|
Permite establecer la hora actual de forma manual en formato hh:mm:ss. |
Ajustes de NTP
|
Parámetro |
Descripción |
|---|---|
|
|
Permite seleccionar el modo de ajuste del servidor NTP:
|
|
|
Permite especificar manualmente la dirección del servidor NTP principal. |
|
|
Permite especificar manualmente la dirección del servidor NTP secundario. |
-
Si el servidor IFE no puede acceder a ninguno de los dos servidores NTP y hay otro dispositivo IMU ajustando la fecha y hora, el modo de ajuste de la fecha y hora del servidor IFE volverá a ser automáticamente Manual.
-
Si el modo de ajuste de la hora se ajusta en Manual, el desfase de la zona horaria se restablecerá a 0.
-
IPv6 no es compatible con direcciones de servidor NTP.
Difusión del tiempo
Siga este procedimiento para establecer la fecha y hora de dispositivos servidor Modbus del servidor IFE.
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Desde la barra de menús de IFE, haga clic en . |
Se abre el menú . |
|
2 |
En el submenú , haga clic en . |
Se activa la selección de dispositivos servidor y el cuadro . |
|
2 |
En , seleccione el cuadro y escriba el intervalo de tiempo (puede escribir un valor entre 1 y 63 horas). |
Permite introducir el intervalo de tiempo en horas. |
|
3 |
Seleccione los dispositivos servidor de la lista de dispositivos compatibles con el ajuste de fecha y hora desde la fuente externa. |
Se seleccionan los dispositivos del servidor. |
|
8 |
Haga clic en . |
La fecha y hora de los dispositivos servidor seleccionados se sincroniza con la hora de IFE inmediatamente y también periódicamente en función del intervalo de tiempo seleccionado. |