DOCA0084ES-11

Configuración serie Modbus

Descripción

La página CONFIGURACIÓN SERIE MODBUS le permite modificar los parámetros de comunicación serie Modbus.

Cómo navegar hasta la página CONFIGURACIÓN SERIE MODBUS

Para ver la página CONFIGURACIÓN SERIE MODBUS, haga clic en CONFIGURACIÓN > COMUNICACIÓN > CONFIGURACIÓN SERIE MODBUS.

Configuración de línea serie Modbus

Parámetro

Ajustes

Velocidad de transmisión en baudios

  • 9600 bps

  • 19200 bps (ajuste de fábrica)

  • 38400 bps

Paridad

  • Par (ajuste de fábrica)

  • Impar

  • Ninguno

N.º bits de parada

  • Auto (ajuste de fábrica)

  • 1 bit

  • 2 bits

Terminación de línea serie

  • Habilitado (ajuste de fábrica)

  • Deshabilitado

Tiempo de espera MODBUS SL

  • 1 s (ajuste de fábrica)

  • Entre 0,1 y 0,5 s

  • Entre 1 y 10 s

NOTA: Cuando N.º bits de parada parámetro se establece en Automático, el valor real se basa en la paridad elegida.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.