DOCA0084ES-11

ULP

Descripción

En la páginaULP se muestran las estadísticas globales de la conexión del puerto ULP.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden realizar cambios en la configuración de la página de Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página ULP

Para ver la página ULP, haga clic en DIAGNÓSTICOS > COMUNICACIÓN > ULP.

Estadísticas globales de ULP

Estadística

Descripción

Tramas recibidas

Número de tramas CAN recibidas correctamente

Tramas transmitidas

Número de tramas CAN transmitidas correctamente

Errores máximos recibidos

Número máximo de errores CAN recibidos (REC)

Errores máximos transmitidos

Número máximo de errores CAN transmitidos (TEC)

Bus apagado

Recuento de bus CAN apagado

Máximo de bus apagado

Número máximo de recuentos de bus apagado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.