DOCA0084ES-11

Estado

Descripción

En la página ESTADO se muestra el estado de comunicación del servidor IFE.

Mientras se exploran las vistas de datos en tiempo real, el servidor IFE dispone de una comprobación de comunicación automática que se ejecuta de forma predeterminada cada 15 minutos. Esta comprobación verifica el estado de la comunicación de todos los dispositivos configurados en el servidor IFE e intenta restablecer la comunicación con cualquier dispositivo señalado como fuera de servicio en la sesión actual del navegador.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden realizar cambios en la configuración de la página de Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página STATUS

Para ver la página ESTADO, haga clic en DIAGNÓSTICOS > COMUNICACIÓN > ESTADO.

Parámetros de estado

Datos

Descripción

Nombre del dispositivo

Nombre de los dispositivos conectados al servidor IFE.

Tipo de dispositivo

Tipo de dispositivos conectados al servidor IFE.

Conexión

Muestra el tipo de conexión:

  • Tipo 1: ULP

  • Tipo 2: Serie

Comunicación

Estado de la comunicación:

  • Éxito: El servidor IFE está correctamente conectado a los dispositivos.

  • Fallo: El servidor IFE no está conectado a los dispositivos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.