DOCA0084ES-11

Conexión de los dispositivos

Introducción

La página Registro de los dispositivos muestra los datos de registro de los dispositivos seleccionados en forma de tablas y gráficas. Si desea obtener más información sobre la configuración de la conexión de los dispositivos, consulte Conexión de los dispositivos.

Páginas de dispositivo único

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE, haga clic en Supervisión.

Abre el menú Supervisión.

2

En el menú Supervisión, haga clic en Registro de los dispositivos.

Expande el árbol para mostrar las opciones de registro de los dispositivos disponibles.

3

Desde Registro de los dispositivos, haga clic en Páginas de dispositivo único.

Expande el árbol para mostrar los dispositivos disponibles que han registrado datos disponibles para su visualización.

4

Seleccione un dispositivo en la Lista de dispositivos.

Muestra el registro de dispositivos del dispositivo seleccionado.

5

Para ver el rango de datos, seleccione el rango de periodo en la lista desplegable de rango de periodo:

  • Último día completo

  • Última semana completa

  • Último mes completo

  • Todos

Traza el rango de periodo seleccionado.

6

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y cree un cuadro de selección alrededor de un área gráfica para ampliarla.

Amplía y aleja el área gráfica seleccionada.

7

Para volver a la vista completa original, escriba Z en el teclado o haga doble clic en el gráfico.

La vista se aleja.

8

Haga clic en Puntos de datos para ver la tabla de registro de datos del intervalo seleccionada.

Abre la tabla Registro de datos del intervalo seleccionada.

9

Para ver los diferentes temas, haga clic en Nuevos temas. Habilite las casillas de verificación de los temas que se mostrarán y haga clic en Aplicar.

Habilita la visualización de los temas seleccionados.

Los datos registrados de cada dispositivo se muestran en una página web en formato de gráfico de tendencia temporal. El gráfico de tendencia temporal está preconfigurado para que muestre los datos correspondientes a las siguientes opciones: Último día completo, Última semana completa, Último mes completo o Todos.

Los parámetros de energía se registran como valores acumulativos, pero se muestran como valores de incremento en intervalos. El resto de los parámetros se registran y muestran como valor real registrado.

Recuperación de un registro de datos

Los registros de datos de intervalos pueden recuperarse con los métodos indicados en la siguiente tabla:

Método de recuperación

Formato de archivo recuperado

Servidor IFE FTP

Variable delimitada por comas (CSV)

Exportar a un servidor FTP externo

CSV

Botón de punto de datos

HTML

Correo electrónico

CSV

Para ver la lista de todos los archivos de registro disponibles, siga los pasos 2 a 4 de la sección Obtención de un registro de datos del intervalo a través de FTP. Los archivos tienen el formato siguiente: Device Name.csv donde el nombre del dispositivo es el nombre asignado al dispositivo servidor. Por ejemplo, un dispositivo que tenga el nombre "building 1 utility entrance" será Building 1 Utility Entrance.csv.

Cuando los archivos de registro se exportan, se agregan la fecha y la hora al nombre de archivo en el formato siguiente: _AAAAMMDDHHMMSS. Por ejemplo: Building 1 Utility Entrance_20100218115216.csvEsto indica que el archivo se exportó el 18 de febrero de 2010 a las 11:52:16 de la mañana.

NOTA:
  • El estado del interruptor automático en el archivo de registro aparece codificado con números. Para obtener información sobre el estado del interruptor automático, consulte la descripción del registro Modbus 12001 en las Guías de comunicación Modbus.

  • Es posible que el archivo de registro del dispositivo contenga valores no válidos (–9999, –99999, 32768) de parámetros eléctricos basados en los datos leídos del dispositivo.

Formato de registro

Los datos se registran en el archivo CSV en el siguiente formato:

Fila

Datos en formato CSV

Descripción

1

Nombre de IFE,IFE serial number, dirección de IFE, nombre del dispositivo, ID local del dispositivo, nombre del tipo de dispositivo, intervalo de registro.

Esta fila contiene los encabezados de columna de la información de la fila 2.

2

IFE 555, 23227,157.198.184.116, building1 utility entrance, 893, MasterPacT MTZ,15

Esta fila contiene la información sobre el servidor IFE y el dispositivo registrado.

3

Esta fila está en blanco.

4

,,,ID del tema 1, ID del tema 2, ID del tema 3

Esta fila contiene los encabezados de columna para los ID de temas en la fila 5. Un ID de tema es una referencia numérica a la cantidad que se registra. Los ID de tema se utilizan para identificar la cantidad, independientemente del dispositivo o del idioma. Las tres primeras comas se utilizan por razones de diseño en una aplicación de hoja de cálculo.

5

,,,1617,1621,1625

Esta fila contiene los ID de tema de los valores registrados.

6

Esta fila está en blanco.

7

Error, Desplazamiento UTC (minutos), Marca de hora local, Energía aparente (kVAh), Energía real (kWh), Energía reactiva (kVARh)

Esta fila contiene los encabezados de las columnas para los datos registrados en la fila 8 y posteriores.

8 y posteriores

Esta fila contiene los datos registrados.

0,-300,2008-10-09 14:15:00,1400738.219,1201962.707,647069.906,15

0,-300,2008-10-09 14:20:00,1400758.260,1201980.725,647078.602,15

0,-300,2008-10-09 14:25:00,1400778.198,1201998.661,647087.233,15

Si se utiliza una aplicación de hoja de cálculo para ver el archivo CSV, los datos tendrán un aspecto similar al del registro de datos del intervalo abierto en una aplicación de hoja de cálculo.

Códigos de error para los registros de datos

En el registro de datos de localización de fallas pueden verse los códigos de error siguientes:

Código de error

Definición

19

Se produjo un error de comunicación (por ejemplo: CRC, protocolo o excepción).

25

Se produjo un tiempo de espera cuando se envió una petición sin recibir una respuesta correspondiente en el tiempo permitido.

38

Datos no válidos.

100

El intervalo de tiempo caducó antes de grabar los datos.

101

Marca de hora local no válida. IFE no se establece con tiempo absoluto.

Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico si necesita ayuda para resolver estas condiciones de error u otras.

Recuperación del registro de datos con un servidor IFE FTP

Puede utilizar el servidor IFE FTP para recuperar un archivo de registro de datos. Para ello, conéctese al servidor IFE a través de FTP y transfiera el archivo .csv tal como se muestra en los pasos que se indican más abajo.

NOTA: Si desea que el servidor IFE envíe el archivo de registro de datos a través de FTP automáticamente, debe configurarse la exportación del registro del dispositivo para FTP.

Paso

Acción

Resultado

1

Cree una carpeta en su ordenador, como C\:file_logs.

Crea una carpeta para almacenar el registro de datos de IFE.

2

Inicie el Explorador de Windows, especifique ftp:// y la dirección IP del servidor IFE en el cuadro de texto de la dirección (por ejemplo, ftp://169.254.0.10) y pulse Intro.

Abre el cuadro de diálogo Iniciar sesión como.

3

Especifique el nombre de usuario Administrator y la contraseña Gateway en los cuadros de texto y haga clic en Inicio de sesión.

Abre una sesión FTP con el servidor IFE y muestra los archivos almacenados en el servidor IFE.

4

Desplácese hasta el directorio/logging/data en el servidor IFE.

Abre el directorio de registro de datos en el servidor IFE.

5

Copie el archivo de registro y péguelo en la carpeta creada en el paso 1.

Copia los datos de registro en la carpeta.

Recuperación del registro de datos con la opción Puntos de datos

Paso

Acción

Resultado

1

En la página web Conexión de los dispositivos, haga clic en Puntos de datos.

Abre una nueva ventana con los datos registrados.

2

Pulse CTRL+A y, a continuación, pulse CTRL+C.

Selecciona todos los datos y copia los datos en el portapapeles.

3

Abra Excel y, a continuación, pulse CTRL+V.

Pega los datos en una hoja de cálculo de Excel.

Recuperación del registro de datos con un Email

El servidor IFE debe estar configurado para entregar registros de datos a una dirección de correo electrónico. Para obtener más información, consulte Exportación de correo electrónico.

Páginas de resumen del dispositivo

La vista de resumen de dispositivos proporciona el resumen de uno o varios dispositivos seleccionados.

Paso

Acción

Resultado

1

En el menú Supervisión, haga clic en Registro de los dispositivos.

Expande el árbol de las opciones de registro de los dispositivos.

2

En Conexión de los dispositivos, haga clic en Páginas de resumen del dispositivo.

3

En Páginas de resumen del dispositivo, haga clic en Tema único para varios dispositivos.

Abre la página de configuración y la página de tema único para varios dispositivos.

4

Seleccione un dispositivo en la lista Dispositivos disponibles.

NOTA: Se puede seleccionar un máximo de cuatro dispositivos.

Permite seleccionar los dispositivos para las opciones de resumen.

5

Seleccione un tema de la lista Temas disponibles.

NOTA: Solo estarán disponibles los temas que sean comunes entre los dispositivos seleccionados.

Permite seleccionar el tema que se mostrará para cada dispositivo seleccionado.

6

Seleccione Siguiente.

Muestra la página Tema único para varios dispositivos.

7

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y cree un cuadro de selección alrededor de un área gráfica para ampliarla.

Amplía y aleja el área gráfica seleccionada.

8

Para volver a la vista completa original, especifique Z en el teclado o haga doble clic en el gráfico.

La vista se aleja.

El tema registrado de los dispositivos seleccionados se muestra en una página web en un formato de gráfico de tendencia temporal. El gráfico de tendencia temporal está configurado previamente para mostrar los datos desde el último día completo, la última semana completa, el último mes completo o las últimas seis semanas.

Los parámetros de energía se muestran como valores de incremento en intervalos. El resto de los parámetros se registran y muestran como valor real registrado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.