DOCA0084ES-11

Interruptores automáticos

Descripción

La página INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS permite:

  • A cualquier usuario con cualquier función, supervisar los datos procedentes del interruptor automático y sus módulos de IO.

  • A los usuarios con función de Instalador o Ingeniero, restablecer los valores mínimos y máximos de las medidas de energía y demanda.

  • A los usuarios con función de Operador, controlar el interruptor automático y la aplicación de IO.

Navegación a la página de INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Para mostrar la página INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, haga clic en SUPERVISIÓN Y CONTROL > INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS.

Disposición de la página

A

Datos de identificación del interruptor automático

B

Estado funcional del interruptor automático

C

Panel de supervisión y control del interruptor automático

D

Supervisión de medidas o información de IO

Datos de identificación del interruptor automático

El interruptor automático se identifica por los siguientes datos:

  • Intensidad nominal

  • Tipo de protección

  • Número de módulos de IO conectados

  • Otros datos en función del rango del interruptor automático

Estado funcional del interruptor automático

El estado funcional de un interruptor automático se indica mediante uno de los siguientes iconos:

Icono

Descripción

Funcionamiento correcto

Alarma de gravedad media detectada que requiere acción no urgente.

Alarma de gravedad alta detectada que requiere acción correctiva inmediata.

Panel de supervisión y control del interruptor automático

A

Posición del interruptor automático seccionable en el zócalo

B

Posición de los contactos principales del interruptor automático

C

Modo y estado de control del interruptor automático

D

Opciones de control del interruptor automático

Posición del interruptor automático seccionable en el zócalo

La posición del interruptor automático seccionable en el zócalo se indica mediante los siguientes iconos:

Icono

Descripción

El interruptor automático seccionable se encuentra en posición conectada.

El interruptor automático seccionable se encuentra en posición de prueba.

El interruptor automático seccionable se encuentra en posición desconectada.

Posición de los contactos principales del interruptor automático

La posición de los contactos principales del interruptor automático se indica por medio de los siguientes iconos:

Icono

Descripción

Los contactos principales del interruptor automático están cerrados.

Los contactos principales del interruptor automático están abiertos.

Los contactos principales del interruptor automático están abiertos y el interruptor automático se ha disparado. Es necesario resetear el interruptor automático.

La posición del interruptor automático es desconocida en caso de discrepancia en la posición de los contactos.

Modo de control del interruptor automático

El modo de control del interruptor automático puede ser uno de los siguientes:

  • Control remoto: Las opciones de control de la página web pueden utilizarse para controlar remotamente el interruptor automático.

  • Control local: Los botones de control no están disponibles en la página web. El interruptor automático se controla de manera local a través del funcionamiento manual.

El estado de control del interruptor automático se indica por medio de los siguientes iconos:

Icono

Descripción

El muelle resorte de cierre está cargado y el interruptor automático está listo para cerrarse.

El muelle resorte de cierre está cargado y el interruptor automático no está listo para cerrarse.

El muelle resorte de cierre está descargado y el interruptor automático no está listo para cerrarse.

La inhibición de cierre indica que el cierre del interruptor automático se inhibe mediante el software EcoStruxure Power Commission, los módulos de IO o un controlador remoto a través de la red de comunicación.

Opciones de control del interruptor automático

Cuando el interruptor automático se encuentra en modo de control remoto, están disponibles las siguientes opciones de control:

Opciones de control

Descripción

Haga clic en esta opción para abrir el interruptor automático.

Haga clic en esta opción para cerrar el interruptor automático. El interruptor automático se cerrará solo si está listo para cerrarse.

Haga clic en esta opción para resetear los interruptores automáticos de marco ComPacT NSX o PowerPacT H-, J-, and L-frame.

Para cada acción de control:

  • Se mostrará un mensaje de seguridad en una ventana emergente.

    • Lea el mensaje y haga clic en Lo comprendo para confirmar la acción.

    • Haga clic en Cancelar para cancelar la acción.

    • Se mostrará el resultado de la acción (satisfactorio o error) en una ventana emergente.

NOTA: Aparecerá un mensaje emergente en el que se confirma si el comando se ha enviado correctamente o no. No se confirma si toda la acción se ha realizado correctamente o no.

Mediciones

La lista de medidas mostradas dependerá del tipo de MicroLogic del interruptor automático.

Las medidas se muestran en el siguiente orden:

  • Medidas en tiempo real con valores mínimos y máximos. En el caso del interruptor automático, también se mostrará la marca de tiempo de los valores mínimos y máximos.

  • Mediciones de energía

  • Medidas de demanda

Los valores mínimos y máximos de las medidas de energía y demanda pueden restablecerlos los usuarios con función de Instalador o Ingeniero.

Distribución de la información de IO

Si el interruptor automático se encuentra conectado a 1 o 2módulos de IO, se mostrarán los detalles del módulo de IO.

A

Datos identificativos del módulo de IO

B

Aplicación predefinida seleccionada

C

Opciones de control de luz y carga, disponibles cuando la aplicación predefinida seleccionada es 4.

Aplicación predefinida seleccionada

En la tabla siguiente se indica el número de la aplicación predefinida seleccionada por el conmutador rotativo de la aplicación del módulo de IO:

Posición del conmutador rotativo de aplicación

Aplicación predefinida

Descripción

1

Gestión de zócalo

Supervisa la posición del interruptor automático en el zócalo.

2

Funcionamiento del interruptor automático

Controla la apertura y el cierre del interruptor automático mediante el modo de control (local o remoto) y el comando de inhibición de cierre.

3

Gestión del zócalo y ajuste de mantenimiento para reducción de energía (ERMS)

Supervisa la posición del interruptor automático en el zócalo, así como la posición de las entradas; controla además el modo ERMS del interruptor automático.

4

Control de carga y luz

Controla la aplicación de carga y luz.

5-8

Repuesto

9

Personalizado

Ejecuta las aplicaciones definidas por el usuario con el módulo de IO.

Para obtener más información, consulte la IOGuía del usuario del módulo en los documentos relacionados..

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.