DOCA0084ES-11

Dispositivos

Descripción

Los siguientes dispositivos se pueden conectar bajo el servidor IFE. Sin embargo, la página web del dispositivo solo muestra los dispositivos conectados.

  • Módulo ULP BCM

  • Unidad de control MicroLogic

  • Módulo BSCM

  • Módulo BSCM Modbus SL/ULP

  • Pantalla FDM121

  • Módulo IO 1 IO

  • Módulo IO 2 IO

  • Interfaz de mantenimiento USB o módulo de adaptador de prueba universal (UTA)

NOTA: Las páginas web solo se admiten para los dispositivos añadidos a la lista de dispositivos.

Cómo navegar hasta la página Dispositivos

Para ver la página DISPOSITIVOS, haga clic en DIAGNÓSTICOS > DISPOSITIVOS.

Parámetros de interruptores automáticos

Parámetro

Descripción

Intensidad nominal

Muestra la intensidad (corriente) nominal del interruptor automático.

Tipo de protección

Muestra el tipo de protección del interruptor automático.

Número de módulo IO

Muestra el número de módulos IO conectados al interruptor automático.

Indicador de vida útil restante

Muestra la vida útil del interruptor automático.

Indicador de desgaste de los contactos

Muestra los contadores de desgaste de los contactos del interruptor automático.

Funcionamiento de los contactos de indicación (OF) desde el último reinicio

Muestra la indicación del funcionamiento de los contactos del interruptor automático desde el último reseteo.

Funcionamiento del contacto de indicación de disparo por fallo (SDE)

Muestra la indicación del funcionamiento del contacto de disparo incorrecto del interruptor automático.

Zócalo conectado

Muestra el estado del zócalo en posición conectada.

Zócalo desconectado

Muestra el estado del zócalo en posición desconectada.

Prueba del zócalo

Muestra el estado del zócalo en posición de prueba.

Parámetros de componentes

Dispositivo

Parámetros

Descripción

Interruptor automático

Gama de productos

Nombre del tipo de dispositivo.

Modelo del producto

Número de modelo del dispositivo.

Número de serie

Número de serie del dispositivo.

Número de referencia comercial

Número de referencia comercial del dispositivo.

Revisión de firmware

Versión actual del firmware.

Módulo IO

Número de serie

Número de serie del dispositivo.

 

Número de referencia comercial

Número de referencia comercial del dispositivo.

 

Revisión de firmware

Versión actual del firmware.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.