DOCA0084ES-11

Ethernet

Descripción

En la página ETHERNET se muestran los siguientes elementos:

  • Estadísticas globales de Ethernet acumuladas desde la última vez en que se activó el servidor IFE.

  • Características del puerto Ethernet .

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden realizar cambios en la configuración de la página de Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página Ethernet

Para ver la página ETHERNET, haga clic en DIAGNÓSTICOS > COMUNICACIÓN > ETHERNET.

Características del puerto Ethernet

Estadísticas

Descripción

Velocidad de enlace ETH1

Velocidad de funcionamiento (10 Mbps o 100 Mbps)

Modo ETH1

Modo actual de funcionamiento (dúplex completa o semidúplex)

Velocidad de enlace ETH2

Velocidad de funcionamiento (10 Mbps o 100 Mbps)

Modo ETH2

Modo actual de funcionamiento (dúplex completa o semidúplex)

Estadísticas globales de Ethernet

Datos

Descripción

Tramas recibidas

Número de tramas recibidas

Tramas transmitidas

Número de tramas transmitidas

Haga clic en Reiniciar contadores para restablecer a 0 los valores de las estadísticas.

Si el servidor IFE está apagado o se ha reseteado debido a un cambio en la configuración o cualquier otro motivo, los valores de las estadísticas se restablecerán a 0.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.