DOCA0084ES-11

Modbus

Descripción

En la página MODBUS se muestran las estadísticas globales de las conexiones TCP/IP y del puerto TCP.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de la página Diagnósticos.

Cómo navegar hasta la página MODBUS

Para ver la página MODBUS, haga clic en DIAGNÓSTICOS > COMUNICACIÓN > MODBUS.

Parámetros de estadísticas globales

Estadísticas globales

Parámetro

Descripción

TCP/IP

Tramas recibidas

Número de tramas recibidas

Tramas transmitidas

Número de tramas transmitidas

Estado del puerto

Estado del puerto Ethernet conectado:

  • Operativo

  • Espera

Si se desactiva la opción MODBUS TCP/IP, el valor de Estado del puerto se mostrará como Inactivo.

Conexiones abiertas

Número de conexiones activas

Serie

Tramas recibidas

Número de tramas recibidas

Tramas transmitidas

Número de tramas transmitidas

Mensajes de error

Número de mensajes de error

Haga clic en Reiniciar contadores para restablecer a 0 los valores de las estadísticas.

Si el servidor IFE está apagado o se ha reseteado debido a un cambio en la configuración o cualquier otro motivo, los valores de las estadísticas se restablecerán a 0.

Parámetros de conexiones del puerto Modbus TCP

Parámetro

Descripción

Índice

Número de serie

IP remota

Dirección IP remota

Puerto remoto

Número de puerto remoto

Puerto local

Número de puerto local

Mensajes transmitidos

Número de mensajes transmitidos

Mensajes recibidos

Número de mensajes recibidos

Errores enviados

Número de mensajes de error enviados

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.