DOCA0084ES-11

Lista de dispositivos

Descripción

La página Lista de dispositivos se utiliza para definir la lista de dispositivos conectados al servidor IFE (puerto ULP, puerto serial) y dispositivos remotosModbus/TCP. En la lista de dispositivos puede añadir, eliminar o detectar dispositivos.

La lista de los dispositivos conectados se define mediante uno de los procedimientos siguientes:

  • Automáticamente, a través del procedimiento de detección de dispositivos.

  • Manualmente, añadiendo los dispositivos uno por uno.

NOTA: Las páginas web solo se admiten para los dispositivos añadidos a la lista de dispositivos.

Número de dispositivos servidor Modbus

Se puede añadir un máximo de 20 dispositivos servidor en la lista de dispositivos. En cada servidor IFE o dispositivo de cliente Modbus remoto, se pueden añadir 11 interfaces IFM como máximo.

La aplicación determina la cantidad máxima de dispositivos servidor o interfaces IFM que se pueden utilizar. Para dimensionar la aplicación, se pueden utilizar las directrices generales siguientes:

  • Se pueden admitir técnicamente 20 dispositivos servidor, como máximo, a través de las páginas web de IFE .

  • Se pueden conectar físicamente 11 interfaces IFM, como máximo, a un servidor IFE . Esta configuración se puede utilizar para aplicaciones sencillas y con requisitos más bajos de rendimiento.

  • Se pueden utilizar 8 interfaces IFM, como máximo, para aplicaciones que requieran un acceso habitual a través de las páginas web de IFE o en las que se comuniquen otros clientes Modbus (por ejemplo, la pantalla FDM128). Esto normalmente ofrece un tiempo de respuesta razonable para un máximo de tres clientes Modbus.

  • El número de interfaces IFM que se pueden apilar en un entorno más complejo (por ejemplo, en SCADA o sistemas de gestión de edificios) se debe escalar a las necesidades de rendimiento de la aplicación.

Parámetros de la lista de dispositivos

Parámetros

Descripción

Ajustes

Dirección IP

Muestra la dirección IP del dispositivo.

  • En el caso del servidor IFE : el cuadro de Dirección IP no se puede editar.

  • En el caso de dispositivo remoto: permite introducir la dirección IP en la casilla Dirección IP .

Pasarela

Indica si el dispositivo IP es una pasarela o no.

  • En el caso del servidor IFE : la casilla de verificación Pasarela siempre está marcada.

  • En el caso de dispositivo remoto: permite añadir o detectar los dispositivos servidor de los dispositivos remotos cuando se marca la casilla de verificación Pasarela .

La casilla de verificación Pasarela siempre está marcada.

Dirección

Muestra la dirección del servidor Modbus del servidor IFE y el dispositivo remoto.

  • En el caso del servidor IFE : el cuadro de Dirección no se puede editar.

  • En el caso de dispositivo remoto: permite introducir la dirección del servidor Modbus de los dispositivos remotos en el cuadro Dirección .

  • En el caso del servidor IFE : 255 (fijo)

  • En el caso de dispositivo remoto: (1-247 o 255)

Nombre

Permite especificar los nombres del servidor IFE y del dispositivo remoto.

NOTA:
  • El sistema de interruptores automáticos LV se identifica de forma única en todas las interfaces posibles, como HMI, Modbus/TCP, DPWS y DHCP.

  • El nombre del dispositivo IFE es común en todas las interfaces. Por lo tanto, si modifica el nombre del dispositivo IFE , esto afectará directamente a todas las interfaces conectadas.

El nombre de IFE puede tener hasta 63 caracteres ASCII con los caracteres siguientes: A-Z, a-z, 0-9 y -. No obstante, - no se puede utilizar al final del nombre.

NOTA:
  • El nombre de IFE debe ser exclusivo en la lista de dispositivos.

  • Los nombres duplicados de IFE para distintos dispositivos pueden afectar a las funciones de las aplicaciones web, de registro y de exportación.

Conexión

Muestra el tipo de conexión. No se puede editar.

Los dos tipos de puertos son:

  • Puerto ULP

  • Puerto serie

Tipo de dispositivo

Permite seleccionar los dispositivos del servidor en la lista de dispositivos compatibles.

Nombre del dispositivo

Permite especificar el nombre de los dispositivos detectados.

  • En el caso del puerto ULP : haga clic en Editar y, a continuación, haga clic en Nombre del dispositivo para editarlo.

  • En el caso de un puerto serie , dispositivo remoto y sus servidores: haga clic en Nombre del dispositivo para editarlo.

NOTA: Las operaciones de eliminación y edición no están permitidas si el dispositivo se ha seleccionado para registro.

El nombre del dispositivo puede tener un máximo de:

  • 63 caracteres ASCII para dispositivos MasterPacT MTZ

  • 45 caracteres ASCII para otros dispositivos

Los caracteres permitidos son: A-Z, a-z, 0-9 y -. No obstante, - no se puede utilizar al final del nombre.

ID de servidor

Muestra la dirección local del dispositivo conectado al servidor IFE o al dispositivo remoto.

  • En el caso del puerto ULP : 255 (fijo)

  • En el caso de un puerto serie y un dispositivo remoto: 1-247

Agregar dispositivos remotos

Permite añadir dispositivos remotos.

Con esta función, también puede añadir sensores de energía PowerTag en la Lista de dispositivos . Estos sensores de energía PowerTag están preconfigurados con el dispositivo Smartlink SI B o Smartlink SI D. Para obtener más información, consulte el Manual de usuario de Smartlink SI B o el Manual de usuario de Smartlink SI D, según corresponda.

Aplicar

Permite guardar la configuración de la lista de dispositivos.

Eliminar

Permite eliminar los dispositivos servidor seleccionados.

NOTA: Esta operación no se puede ejecutar si el dispositivo está seleccionado para registro.

Detección

Permite detectar los dispositivos servidor.

NOTA: La opción Detección para el dispositivo remoto solo está disponible si hace clic en el botón Aplicar .
NOTA: La opción de detección para el tipo de dispositivo BCM-OF/SD está disponible únicamente en el propio módulo IMU de IFE .

Permite añadir un dispositivo servidor nuevo a la lista de dispositivos.

Eliminar dispositivo remoto

Permite eliminar el dispositivo remoto.

NOTA: Esta operación no se puede ejecutar si el dispositivo está seleccionado para registro.

Adición de un dispositivo a la lista de dispositivos por primera vez

Paso

Acción

Resultado

1

Dispositivo de servidor a servidor IFE :

Añada los dispositivos servidor al servidor IFE manualmente o mediante la detección de dispositivos.

Añade el dispositivo servidor al servidor IFE .

2

Dispositivo remoto:

En la página Lista de dispositivos , haga clic en Agregar dispositivos remotos para añadir uno.

Agrega el dispositivo remoto a la página Lista de dispositivos .

3

Dispositivo de servidor a dispositivo remoto:

Añada el dispositivo servidor para el dispositivo remoto mediante la detección de dispositivos.

NOTA: La opción Detección para el dispositivo remoto solo está disponible si hace clic en Aplicar .

Añade el dispositivo servidor al dispositivo remoto.

4

Repita los pasos 2 y 3 para agregar más dispositivos remotos a la página Lista de dispositivos .

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Procedimiento de detección de dispositivos

Cuando inicia la detección de dispositivos, el servidor IFE consulta el puerto ULP, el puerto serie y el puerto Ethernet mediante un rango de direcciones definido por el usuario. El protocolo Modbus RTU se usa para la detección en el puerto serie. Si el dispositivo responde a la consulta, el ID local se ajusta a la dirección detectada actual y el dispositivo recibe el nombre del dispositivo predeterminado. A continuación, el servidor IFE intenta identificar el tipo de dispositivo. Si el servidor IFE reconoce el tipo de dispositivo detectado, el servidor IFE lo establece en el campo Tipo de dispositivo . Si el servidor IFE no reconoce el tipo de dispositivo del dispositivo detectado, el servidor IFE lo establece en Modbus en el campo Tipo de dispositivo .

La lista de dispositivos admitidos por el servidor IFE está en Apéndice.

En la tabla se indican los pasos que deben ejecutarse para añadir un dispositivo mediante el procedimiento de detección de dispositivos:

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del IFE , haga clic en Configuración y ajustes .

Abre el menú Configuración y ajustes .

2

Acceda al menú Configuración y ajustes y al submenú Configuración del dispositivo , y haga clic en Lista de dispositivos .

Abre la página Lista de dispositivos .

3

Para detectar los dispositivos localmente conectados, haga clic en Detección .

Abre la página Detección de dispositivos .

4

Especifique el valor de Iniciar ID Modbus y de Detener ID Modbus .

Permite escribir el rango de direcciones detectado.

5

Seleccione Detectar dispositivos inalámbricos .

NOTA: Esta opción está disponible si el dispositivo remoto seleccionado es Smartlink SI B o Smartlink SI D y si está seleccionado de forma predeterminada.
  • Si se ha seleccionado la opción Detectar dispositivos inalámbricos , se buscan los sensores de energía PowerTag con el rango de ID de servidor Modbus comprendido entre 150 y 169 además de los dispositivos servidor proporcionados en Iniciar ID Modbus y Detener ID Modbus .

  • Si el rango de Iniciar ID Modbus y Detener ID Modbus se superpone con el rango de ID Modbus de los sensores de energía PowerTag (entre 150 y 169), la opción Detectar dispositivos inalámbricos se ignora durante la detección. Solo se buscan los dispositivos del rango proporcionado en Iniciar ID Modbus y Detener ID Modbus .

  • Si el dispositivo remoto seleccionado es Smartlink SI D, los campos Iniciar ID Modbus y Detener ID Modbus están preestablecidos con los valores 150 y 169, respectivamente, y desactivados. La opción Detectar dispositivos inalámbricos está seleccionada y desactivada.

6

Haga clic en Iniciar detección . (Haga clic en Interrumpir detección para detener el proceso).

NOTA: La detección solo encuentra dispositivos Modbus serie locales conectados al servidor IFE . El dispositivo en el puerto ULP se detecta de forma automática.

Comienza a detectar todos los dispositivos conectados.

7

Introduzca un nombre de dispositivo nuevo en el cuadro de texto Nombre .

Cambia el nombre del dispositivo.

8

Seleccione la casilla Guardar para guardar el dispositivo en la lista de dispositivos.

Permite seleccionar o cancelar una entrada de dispositivo para guardarla o eliminarla.

9

Haga clic en Aplicar en la página Detección de dispositivos .

Muestra la lista de dispositivos guardados.

Parámetros de detección de dispositivos

Parámetros

Descripción

Ajuste

Iniciar/Detener ID Modbus

Define el rango de direcciones de servidor Modbus para detectar dispositivos en el puerto serie del IFE .

  • Iniciar ID Modbus: 1–247 (ajuste de fábrica: 1)

  • Detener ID Modbus: 1–247 (ajuste de fábrica: 10)

Guardar

Permite guardar el dispositivo seleccionado en la Lista de dispositivos .

Dirección IP

Muestra la dirección IP del servidor IFE o del dispositivo remoto.

Definido

Muestra el tipo de dispositivo definido para este dispositivo.

Asignado

Le permite asignar el tipo de dispositivo en una lista desplegable.

Nombre

Le permite escribir un nombre para el dispositivo.

ID local

La dirección de servidor del dispositivo conectado al servidor IFE .

Estado

Muestra el estado de detección o validación.

  • Intentando (tratando de determinar el tipo de dispositivo que coincide con la lista de dispositivos).

  • Detectando (intento de consulta de un dispositivo que no se encuentra en la lista de dispositivos).

  • Encontrado (dispositivo encontrado, pero el tipo de dispositivo no coincide con la lista de dispositivos).

  • Desconocido (dispositivo encontrado, pero el tipo de dispositivo es desconocido).

  • Válido (tipo de dispositivo identificado y que coincide con lo descrito en la lista de dispositivos).

  • Error (error al comunicarse con el dispositivo).

Cómo añadir un dispositivo de forma manual

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del IFE , haga clic en Configuración y ajustes .

Abre el menú Configuración y ajustes .

2

Acceda al menú Configuración y ajustes y al submenú Configuración del dispositivo , y haga clic en Lista de dispositivos .

Abre la página Lista de dispositivos .

3

Haga clic en el icono para añadir un dispositivo nuevo.

Permite añadir un dispositivo a la lista de dispositivos.

4

Seleccione el dispositivo compatible en la lista Tipo de dispositivo .

Permite seleccionar el tipo de dispositivo seleccionado en la lista.

5

Introduzca un nombre de dispositivo nuevo en el cuadro de texto Nombre del dispositivo .

Cambia el nombre del dispositivo.

6

Escriba la dirección local del dispositivo en el cuadro de texto ID local .

Muestra la dirección local del dispositivo.

7

Haga clic en Aplicar .

Se añade un nuevo dispositivo a la lista.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?