Fecha y hora
Descripción
La página
permite:-
Establecer de forma manual la fecha y hora del interruptor automático conectado a la interfaz IFE.
-
Sincronizar automáticamente la fecha y hora del interruptor automático con la hora de IFE.
-
Comprobar periódicamente la sincronización según el intervalo de tiempo especificado.
Lista de parámetros en la configuración de fecha y hora
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Permite seleccionar el ajuste manual de fecha y hora de los dispositivos esclavos. Esta opción se desactiva cuando se selecciona . |
|
Permite establecer la fecha actual de forma manual en formato AAAA-MM-DD. |
|
Permite establecer la hora actual de forma manual en formato hh:mm:ss. |
|
Permite seleccionar un servidor horario externo (servidor SNTP) para el servidor IFE y sincronizar la hora de sus dispositivos esclavos automáticamente. |
|
Permite introducir el intervalo de consulta en horas (de 1 a 63). |
|
Permite habilitar la casilla de verificación que obtiene la dirección del servidor por DHCP o BOOTP. |
|
Permite introducir la dirección del servidor SNTP primario. |
|
Permite introducir la dirección del servidor SNTP secundario. |
|
Permite sincronizar automáticamente el dispositivo seleccionado con la hora de IFE. |
|
Permite anular la sincronización del dispositivo seleccionado. |
Configuración manual de fecha y hora de IFE
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
En la barra de menús del IFE, haga clic en . |
Abre el menú . |
2 |
En el submenú , haga clic en y, a continuación, seleccione en . |
Los parámetros de la configuración de fecha y hora están disponibles. |
3 |
Introduzca la fecha en formato AAAA-MM-DD. |
Establece la fecha del servidor IFE manualmente. |
4 |
Introduzca la hora en formato hh:mm:ss. |
Establece la hora del servidor IFE manualmente. |
5 |
Haga clic en . |
Se establece la fecha y hora del servidor IFE. |
Ajuste automático de la fecha y hora de IFE con SNTP
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
En la barra de menús del IFE, haga clic en . |
Abre el menú . |
2 |
En el submenú , haga clic en y, a continuación, seleccione en . |
Los dispositivos esclavos del servidor IFE están seleccionados de forma predeterminada para la sincronización de fecha y hora. |
3 |
Introduzca el periodo de consulta en el cuadro . |
Se actualizará el tiempo introducido. |
4 |
Seleccione la opción de obtener el servidor SNTP automáticamente por DHCP/BOOTP. |
Se obtiene automáticamente la dirección del servidor SNTP. |
5 |
Introduzca la dirección de los servidores primario y secundario en los cuadros y . |
Se actualizará la dirección del servidor SNTP introducida. |
8 |
Haga clic en . |
La fecha y hora de los dispositivos esclavos seleccionados se sincroniza con la hora de IFE. |
Ajuste de fecha y hora de dispositivos esclavos
Siga este procedimiento para establecer la fecha y hora de dispositivos esclavos del servidor IFE.
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
En la barra de menús del IFE, haga clic en . |
Abre el menú . |
2 |
En el submenú , haga clic en . |
Se activa la selección de dispositivos esclavos y el cuadro . |
2 |
En , seleccione la casilla de verificación e introduzca el intervalo de tiempo. |
Permite introducir el intervalo de tiempo en horas. |
3 |
Seleccione los dispositivos esclavos de la lista de dispositivos compatibles con el ajuste de fecha y hora desde la fuente externa. |
Los dispositivos esclavos quedan seleccionados. |
8 |
Haga clic en . |
La fecha y la hora de los dispositivos esclavos seleccionados se sincronizan con la hora de IFE inmediatamente y también de forma periódica en función del intervalo de tiempo seleccionado. |