Configuration IP
Configuration IPv4
Paramètre |
Description |
Réglages |
---|---|---|
|
Permet de sélectionner le mode d'affectation des jeux de paramètres IPv4. Vous pouvez obtenir automatiquement les paramètres IPv4 via le protocole BOOTP ou DHCP. NOTE: lorsqu'on utilise un serveur DHCP hérité, le nom du dispositif doit
comporter au maximum 16 caractères.
|
|
|
Permet de saisir l'adresse IP statique d'un serveur IFE . |
– |
|
Permet de saisir l'adresse du masque de sous-réseau Ethernet IP de votre réseau. |
– |
|
Permet de saisir l'adresse de passerelle IP (routeur) utilisée pour la communication via un réseau étendu (WAN). |
– |
Configuration IPv6
Paramètre |
Description |
Réglages |
---|---|---|
|
Définit la configuration IPv6. |
(réglage d'usine) NOTE: Ce
réglage n'est pas modifiable.
|
|
Permet d'ouvrir la page Web de l' IFE pour une utilisation future. NOTE: Dans la zone
d'adresse URL, saisissez l'adresse
de la liaison locale entre crochets [ ].
|
– |
DNS
Paramètre |
Description |
Paramètre |
---|---|---|
|
Définit le comportement dynamique de la configuration d'adresses du serveur DNS. Permet d'obtenir automatiquement l'adresse IP à partir du serveur DNS. NOTE: DNS (Domain Name System) est le système
de dénomination des ordinateurs et des dispositifs connectés
à un réseau LAN ou à Internet.
|
Désactivé en cas de sélection du réglage manuel. |
|
Définit l'adresse IPv4 du serveur DNS principal. |
– |
|
Définit l'adresse IPv4 du serveur DNS secondaire. Permet d'exécuter une résolution DNS lorsque la résolution avec le serveur DNS principal échoue. |
– |
Détection d'adresse IP dupliquée
Lorsque vous êtes connecté à votre réseau, le serveur IFE publie son adresse IP. Pour éviter des conflits dus à une adresse IP dupliquée, le serveur IFE utilise le protocole de résolution d'adresse (ARP) pour voir si un autre dispositif de votre réseau utilise la même adresse IP. Le tableau ci-après décrit comment le serveur IFE gère une adresse IP dupliquée lorsqu'elle est détectée.
Scénario d'adresse IP dupliquée
Scénario |
Adresse IP dupliquée détectée |
Voyant LED de l'état du réseau |
---|---|---|
Liaison Ethernet détectée |
Applique l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut. Des requêtes ARP sont envoyées toutes les 15 secondes jusqu'à ce que l'adresse IP soit disponible. Le serveur IFE utilise l'adresse IP lorsqu'elle est disponible. |
Rouge fixe |
Changement manuel d'adresse |
Applique l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut. Des requêtes ARP sont envoyées toutes les 15 secondes jusqu'à ce que l'adresse IP soit disponible. Le serveur IFE utilise l'adresse IP lorsqu'elle est disponible. |
Rouge fixe |
Réception d'une requête ARP |
Si plusieurs requêtes ARP sont détectées dans un intervalle de 10 secondes, initiez la procédure de réacquisition de l'adresse IP. |
Eteint |