DOCA0084FR-10

Indicateurs

Description

La page Indicateurs fournit des informations sur les compteurs de maintenance du dispositif sélectionné, à savoir les compteurs de fonctionnement du disjoncteur, les compteurs d'usure des contacts et les compteurs de châssis.

Affichage des compteurs de maintenance

Étape

Action

Résultat

1

Dans le menu IFE, cliquez sur Maintenance.

Ouvre la page Maintenance.

2

À partir du menu Indicateurs, sélectionnez le dispositif dans la liste des dispositifs.

NOTE: Cette fonction est disponible uniquement pour les disjoncteurs.

La page affiche les informations sur la durée de vie restante du disjoncteur, les compteurs d'opérations du disjoncteur, les compteurs d'usure de contact et les compteurs de châssis.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?