Descripción del hardware
Descripción

A |
1 puerto Ethernet y 2 puertos de comunicación Ethernet RJ45 |
B |
Bornero de alimentación de 24 V CC |
C |
Código QR con información del producto |
D |
LED de comunicaciónEthernet |
E |
LED del estado del módulo |
F |
LED del estado de red |
G |
Cubierta transparente con sellado |
H |
Botón de restablecer |
I |
LED del estado deULP |
J |
Botón de prueba (accesible incluso con la cubierta cerrada) |
K |
Conmutador de bloqueo |
L |
LED de estado del tráfico Modbus (solo servidor IFE) |
M |
Etiqueta de nombre de dispositivo |
N |
Dos puertos ULP RJ45 |
0 |
Conexión a tierra |
Para obtener información acerca de la instalación, revise el manual de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: QGH13473.
Montaje
El servidor IFE se monta sobre un carril DIN. El accesorio de apilado permite conectar varias interfaces IFM a un servidor IFE sin ningún cableado adicional.
Fuente de alimentación
El servidor IFE siempre debe recibir alimentación eléctrica de 24 V CC. Las interfaces IFM apiladas en un servidor IFE reciben alimentación del servidor IFE , por lo que no es necesario que la reciban por separado.
Se recomienda utilizar una alimentación de clase 2 o una corriente limitada o tensión limitada reconocida y listada por UL con 24 V CC y 3 A como máximo.
LED de comunicaciónEthernet
Los LED de dos colores de comunicación Ethernet, indican el estado de los puertos Ethernet ETH1 y ETH2.
Indicación por LED |
Descripción del estado |
---|---|
Apagado |
Sin alimentación ni conexión |
Amarillo fijo |
10 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad |
Amarillo intermitente |
10 Mbps, actividad en proceso |
Verde fijo |
100 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad |
Verde intermitente |
100 Mbps, actividad en proceso |
LED del estado del módulo
El LED de dos colores de estado del módulo indica el estado del servidor IFE .
Indicación por LED |
Descripción del estado |
Acción |
---|---|---|
Apagado |
Sin alimentación |
Ninguno |
Verde fijo |
Servidor IFE operativo |
Ninguno |
Verde intermitente (250 ms ON, 250 ms OFF) |
La página web de control oculto está disponible |
Ninguno |
Verde intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF) |
Firmware del servidor IFE dañado |
Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el equipo local de asistencia de Schneider Electric. |
Rojo intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF) |
El servidor IFE se encuentra en modo degradado |
Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento. |
Rojo fijo |
Servidor IFE fuera de servicio |
Ninguno |
Rojo/verde intermitente (1 s verde, 1 s rojo) |
Actualización de Firmware en curso |
Ninguno |
Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo) |
Prueba autodiagnóstica en curso |
Ninguno |
LED del estado de red
El LED de dos colores de estado de la red indica el estado de la red Ethernet.
Indicación por LED |
Descripción del estado |
---|---|
Apagado |
Sin alimentación ni dirección IP |
Verde fijo |
Dirección IP válida |
Rojo fijo |
Dirección IP duplicada |
Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo) |
Prueba autodiagnóstica en curso |
Ámbar fijo |
Error al configurar la IP |
Tráfico de línea serie Modbus LED
El LED amarillo de tráfico de la línea serie Modbus indica que el tráfico se transmite o se recibe por la red de línea serie Modbus a través del servidor IFE .
El LED está encendido durante la transmisión y recepción de los mensajes. De lo contrario, el LED está apagado.
Dirección Modbus
El servidor IFE acepta la dirección Modbus de la IMU a la que está conectado.
La dirección Modbus es 255 y no se puede cambiar.
Conmutador de bloqueo
El conmutador de bloqueo del panel frontal del servidor IFE habilita o deshabilita el envío de comandos de control remoto por la redEthernet a la interfaz IFE y a los demás módulos de la IMU..
-
Si la flecha señala al candado abierto (ajuste de fábrica), los comandos de control a distancia están activados.
-
Si la flecha señala al candado cerrado, los comandos de control remoto están deshabilitados.
El único comando de control a distancia que se habilita aunque la flecha señale al candado cerrado es el comando de ajuste de hora absoluta.
Botón de prueba
El botón de prueba dispone de dos funciones, según cuánto dure la pulsación del botón.
Intervalo de tiempo |
Función |
---|---|
Entre 1 y 5 s |
Pone a prueba la conexión entre todos los módulos ULP durante 15 segundos. |
Entre 10 y 15 s |
Activa el modo de configuración oculto. NOTA: La configuración oculta no se activa
si se pulsa el botón durante más de 15 s.
|
Botón de restablecer
Cuando se pulsa el botón de restablecimiento entre 1 y 5 segundos, se fuerza al modo de adquisición de IP a establecer el ajuste de fábrica (DHCP).
LED del estado deULP
El LED de estado amarillo de ULP describe el modo del módulo ULP.
Indicador LED de ULP |
Modo |
Acción |
---|---|---|
Nominal |
Ninguno |
|
Conflicto |
Extraiga el módulo adicional ULP. |
|
Degradado |
Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento |
|
Prueba |
Ninguno |
|
Discrepancia del firmware no crítica |
Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y realice las acciones recomendadas |
|
Discrepancia del hardware no crítica |
||
Discrepancia de configuración |
Instale las funciones que faltan |
|
Discrepancia del firmware crítica |
Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y realice las acciones recomendadas |
|
Discrepancia del hardware crítica |
||
Parada |
Sustituya el módulo ULP |
|
Apagado |
Revise la fuente de alimentación |