DOCA0084FR-10

Logiciel EcoStruxure Power Commission

Vue d'ensemble

Info. to experts (09/2016): This map content is present in IFE User Guide, IO Module User Guide, FDM121 User Guide, ULP System User Guide, and also Masterpact NT/NW and Compact NS Modbus Communication Guide, Masterpact NT/NW and PowerPact P- and R-Frame Modbus Communication Guide, Compact NSX 100-630 A Modbus Communication Guide, PowerPact H-, J-, and L-Frame Modbus Communication Guide. Any changes made will be made in all these guides.
@TechPub Writer (10/2016): Variables used in the block “Overview” are shared in maps D-SE-0059996 and D-SE-0052515.

EcoStruxure Power CommissionTM est le nouveau nom du logiciel Ecoreach.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission vous aide à gérer un projet, au cours de toutes les phases de son cycle de vie : validation, mise en service et maintenance. Les fonctions innovantes de ce logiciel fournissent des moyens simples de configurer, tester et mettre en service les dispositifs électriques intelligents.

EcoStruxure Power Commission détecte automatiquement les dispositifs intelligents et vous permet d'ajouter des dispositifs pour une configuration aisée. Vous pouvez générer des rapports complets dans le cadre des tests de réception en usine et des tests de réception sur site, et éviter ainsi une grande charge de travail. De plus, au cours du fonctionnement des tableaux, il est très facile d'identifier la moindre modification dans les réglages grâce à un surligneur jaune. Ceci indique les différences entre les valeurs du projet et celles du dispositif et assure donc la cohérence du système pendant les phases de fonctionnement et de maintenance.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer les disjoncteurs, modules et accessoires suivants :

Gammes de disjoncteurs

Modules

Accessoires

Disjoncteurs MasterPact MTZ

  • Unités de contrôle MicroLogic

  • Modules d'interface de communication : interface IFM, interface IFE, serveur IFE et interface EIFE

  • Modules ULP : module IO

Module de sortie M2C

  • Disjoncteurs MasterPact NT/NW

  • Disjoncteurs ComPact NS

  • Disjoncteurs PowerPact P- and R-frame

  • Déclencheurs MicroLogic

  • Modules d'interface de communication : module BCM, module CCM, module BCM ULP, interface IFM, interface IFE et serveur IFE

  • Modules ULP : module IO, afficheur FDM121 *

Modules de sortie M2C et M6C

  • Disjoncteurs ComPacT NSX

  • Disjoncteurs PowerPacT H-, J- and L-frame

  • Déclencheurs MicroLogic

  • Modules d'interface de communication : module BSCM, interface IFM, interface IFE et serveur IFE

  • Modules ULP : module IO, afficheur FDM121 *

Modules de sortie SDTAM et SDx

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne EcoStruxure Power Commission.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission est disponible sur www.se.com.

Principales fonctionnalités

@TechPub Writer (10/2016): Variables used in the block “Key Features” are shared in maps D-SE-0059996 and D-SE-0052515.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission exécute les actions suivantes pour les dispositifs et modules pris en charge :

  • Créer des projets par détection de dispositifs

  • Sauvegarder le projet dans le cloud EcoStruxure Power Commission pour référence

  • Télécharger des réglages sur ou depuis le dispositif

  • Comparer les réglages du projet avec ceux du dispositif

  • Exécuter des actions de commande de façon sécurisée

  • Générer et imprimer les rapports de réglages de dispositifs

  • Effectuer un test du câblage de communication sur l'ensemble du projet et générer et imprimer le rapport de test

  • Visualiser l'architecture de communication entre les dispositifs sur une représentation graphique

  • Afficher les mesures, les journaux et les informations de maintenance

  • Exporter des captures des formes d'onde en cas d'événement de déclenchement (WFC)

  • Afficher le statut de l'appareil et du module IO

  • Afficher les détails des alarmes

  • Acheter, installer, supprimer ou récupérer des Digital Modules

  • Vérifier la compatibilité des firmware du système

  • Effectuer des mises à jour vers la dernière version du firmware

  • Effectuer des tests de courbes de déclenchement forcé et de déclenchement automatique

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?