DOCA0084ES-11

Dispositivos

Descripción

La página DISPOSITIVOS le permite descubrir o agregar la lista de dispositivos conectados al servidor IFE (puerto ULP, puerto serie). En la lista de dispositivos, puede eliminar los dispositivos descubiertos anteriormente.

La lista de los dispositivos conectados se define mediante uno de los procedimientos siguientes:

NOTA: Las páginas web solo se admiten para los dispositivos añadidos a la lista de dispositivos.

Para obtener más información acerca de los dispositivos compatibles con la versión de firmware 005, consulte la Lista de tipos de dispositivos compatibles con IFE

.

Cómo navegar hasta la página Dispositivos

Para ver la página DISPOSITIVOS , haga clic en CONFIGURACIÓN > DISPOSITIVOS .

Número de dispositivos servidor Modbus

En cada servidor IFE o dispositivo de cliente Modbus remoto, se pueden añadir 11 interfaces IFM como máximo.

La aplicación determina la cantidad máxima de dispositivos servidor Modbus o interfaces IFM que se pueden utilizar. Para dimensionar la aplicación, se pueden utilizar las directrices generales siguientes:

  • Se pueden conectar físicamente 11 interfaces IFM, como máximo, a un servidor IFE . Esta configuración se puede utilizar para aplicaciones sencillas y con requisitos más bajos de rendimiento.

  • Se pueden utilizar 8 interfaces IFM, como máximo, para aplicaciones que requieran un acceso habitual a través de las páginas web de IFE o en las que se comuniquen otros clientes Modbus (por ejemplo, la pantalla FDM128). Esto normalmente ofrece un tiempo de respuesta razonable para un máximo de tres clientes Modbus.

  • El número de interfaces IFM que se pueden apilar en un entorno más complejo (por ejemplo, en SCADA o sistemas de gestión de edificios) se debe escalar a las necesidades de rendimiento de la aplicación.

Parámetros de la lista de dispositivos

Parámetros

Descripción

Ajustes

Nombre

Permite especificar los nombres del servidor IFE y del dispositivo remoto.

NOTA:
  • El sistema de interruptores automáticos LV se identifica de forma única en todas las interfaces posibles, como HMI, Modbus/TCP, DPWS y DHCP.

  • El nombre del dispositivo IFE es común en todas las interfaces. Por lo tanto, si modifica el nombre del dispositivo IFE , esto afectará directamente a todas las interfaces conectadas.

El nombre de IFE puede tener hasta 63 caracteres ASCII con los caracteres siguientes: A-Z, a-z, 0-9 y -. No obstante, - no se puede utilizar al final del nombre.

NOTA:
  • El nombre de IFE debe ser exclusivo en la lista de dispositivos.

  • Los nombres duplicados de IFE para distintos dispositivos pueden afectar a las funciones de las aplicaciones web, de registro y de exportación.

Tipo de dispositivo

Permite seleccionar los dispositivos del servidor en la lista de dispositivos compatibles.

Nombre del dispositivo

Permite especificar el nombre de los dispositivos detectados.

  • En el caso del puerto ULP : Introduzca un nombre de dispositivo nuevo en el cuadro de texto de tipo de dispositivo.

    NOTA:
    • Aplicable solo para dispositivos que no sean el interruptor automático MasterPacT MTZ .

    • En el caso del interruptor automático MasterPacT MTZ , el nombre de la aplicación de usuario y el nombre del dispositivo son los mismos.

  • En el caso del puerto serie : Introduzca el nombre del dispositivo.

NOTA: Las operaciones de eliminación y edición no están permitidas si el dispositivo se ha seleccionado para registro.

El nombre del dispositivo puede tener un máximo de:

  • 63 caracteres ASCII para dispositivos MasterPacT MTZ

  • 45 caracteres ASCII para otros dispositivos

Los caracteres permitidos son: A-Z, a-z, 0-9 y -. No obstante, - no se puede utilizar al final del nombre.

ID de servidor

Muestra la dirección local del dispositivo conectado al servidor IFE o al dispositivo remoto.

  • En el caso del puerto ULP : 255 (fijo)

  • En el caso de un puerto serie y un dispositivo remoto: 1-247

Aplicar cambios

Permite guardar la configuración de la lista de dispositivos.

Eliminar

Permite eliminar los dispositivos servidor seleccionados.

NOTA: Esta operación no se puede ejecutar si el dispositivo está seleccionado para registro.

Detección

Permite detectar los dispositivos servidor.

NOTA: La opción de detección para el tipo de dispositivo BCM-OF/SD está disponible únicamente en el propio módulo IMU de IFE .

+ Agregar dispositivos serie

Permite añadir un dispositivo servidor nuevo a la lista de dispositivos.

Adición de un dispositivo a la lista de dispositivos por primera vez

Paso

Acción

Resultado

1

Dispositivo de servidor a servidor IFE :

Añada los dispositivos servidor al servidor IFE manualmente o mediante la detección de dispositivos.

Añade el dispositivo servidor al servidor IFE .

Procedimiento de detección de dispositivos

Cuando inicia la detección de dispositivos, el servidor IFE consulta el puerto ULP, el puerto serie y el puerto Ethernet mediante un rango de direcciones definido por el usuario. El protocolo Modbus RTU se usa para la detección en el puerto serie. Si el dispositivo responde a la consulta, el ID local se ajusta a la dirección detectada actual y el dispositivo recibe el nombre del dispositivo predeterminado. A continuación, el servidor IFE intenta identificar el tipo de dispositivo. Si el servidor IFE reconoce el tipo de dispositivo detectado, el servidor IFE lo establece en el campo Tipo de dispositivo . Si el servidor IFE no reconoce el tipo de dispositivo del dispositivo detectado, el servidor IFE lo establece en Modbus en el campo Tipo de dispositivo .

La lista de dispositivos admitidos por el servidor IFE está en Apéndice.

En la tabla se indican los pasos que deben ejecutarse para añadir un dispositivo mediante el procedimiento de detección de dispositivos:

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE , haga clic en Configuración .

Se abre el menú Configuración .

2

Desde el menú Configuración , haga clic en Dispositivos .

Abre la página Dispositivos .

3

Para detectar los dispositivos localmente conectados, haga clic en Detección .

Abre la página Detección de dispositivos .

4

Especifique el valor de Iniciar ID Modbus y de Detener ID Modbus .

Permite escribir el rango de direcciones detectado.

6

Haga clic en Iniciar detección . (Haga clic en Interrumpir detección para detener el proceso).

NOTA: La detección solo encuentra dispositivos Modbus serie locales conectados al servidor IFE . El dispositivo en el puerto ULP se detecta de forma automática.

Comienza a detectar todos los dispositivos conectados.

7

Introduzca un nombre de dispositivo nuevo en el cuadro de texto Nombre .

Cambia el nombre del dispositivo.

8

Haga clic en Aplicar cambios en la página Detección de dispositivos .

Muestra la lista de dispositivos guardados.

Parámetros de detección de dispositivos

Parámetros

Descripción

Ajuste

Iniciar/Detener ID Modbus

Define el rango de direcciones de servidor Modbus para detectar dispositivos en el puerto serie del IFE .

  • Iniciar ID Modbus: 1–247 (ajuste de fábrica: 1)

  • Detener ID Modbus: 1–247 (ajuste de fábrica: 10)

Aplicar cambios

Permite guardar el dispositivo seleccionado en la Lista de dispositivos .

Dirección IP

Muestra la dirección IP del servidor IFE o del dispositivo remoto.

Definido

Muestra el tipo de dispositivo definido para este dispositivo.

Asignado

Le permite asignar el tipo de dispositivo en una lista desplegable.

Nombre

Muestra un nombre predeterminado (combinación del nombre de aplicación de usuario o IFE y el ID del servidor).

ID local

La dirección de servidor del dispositivo conectado al servidor IFE .

Cómo añadir un dispositivo de forma manual

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE , haga clic en Configuración .

Se abre el menú Configuración .

2

En el menú Configuración , haga clic en Dispositivos .

Abre la página Dispositivos .

3

Haga clic en Agregar dispositivos serie para añadir un nuevo dispositivo.

Permite añadir un dispositivo a la lista de dispositivos.

4

Seleccione el dispositivo compatible en la lista Tipo de dispositivo .

Permite seleccionar el tipo de dispositivo seleccionado en la lista.

5

Introduzca un nombre de dispositivo nuevo en el cuadro de texto Nombre del dispositivo .

Cambia el nombre del dispositivo.

6

Escriba la dirección local del dispositivo en el cuadro de texto ID local .

Muestra la dirección local del dispositivo.

7

Haga clic en Aplicar cambios .

Se añade un nuevo dispositivo a la lista.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?