7ZH02-0421-03

绝缘警报延迟(绝缘警报延迟

在某些应用中,您可能希望在某些机器启动时延迟触发警报,否则可能会触发错误警报。您可以设置阈值延迟以过滤这些错误警报。

阈值延迟是时间过滤器。此延迟可用于恶劣的电气系统中,以避免虚假的绝缘警报。如果故障持续时间不超过设置的延迟,则设备不会报告绝缘故障。

此参数允许的值为 0 秒120 分钟。默认值为 0 秒

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.