7ZH02-0421-03

检查线路连接。

环形互感器试运行后,可以检查系统的接线。成功执行此检查确认设备的接线正确且设备已准备就绪。

您可以执行以下任何检查:

  • 您可以在一个通道上引发一个虚拟故障。您可以依次对所有通道执行此检查。

    1. 在其中一个通道上引发虚拟故障。

      设备显示所检测通道上的绝缘警报,警报指示灯点亮,且没有任何警报指示灯关闭

    2. 恢复通道上的虚拟故障。

      设备返回环形互感器已检测状态,警报指示灯熄灭,且没有任何警报指示灯点亮

  • 您可以同时在两个通道上引发两个虚拟故障。

    1. 在其中一个通道上引发虚拟故障。

      设备显示所检测通道上的绝缘警报,警报指示灯点亮,且没有任何警报指示灯关闭

    2. 在另一个通道上引发虚拟故障。

      设备会在两个检测的通道上显示绝缘警报,警报指示灯保持点亮,且没有任何警报指示灯保持关闭

      注: 如果两个引发的虚拟故障均为零阻抗故障,则设备会在任一通道上显示绝缘警报。
    3. 恢复其中一个通道上的虚拟故障。

      该通道的绝缘警报已恢复。由于其他通道上仍然存在虚拟故障,因此设备会在其他通道上显示绝缘警报,警报指示灯保持点亮,且没有任何警报指示灯保持关闭

    4. 恢复其他通道上的虚拟故障。

      设备返回环形互感器已检测状态,警报指示灯熄灭,且没有任何警报指示灯点亮

注: 强烈建议您不要引发一个以上的零阻抗虚拟故障。
本页的QR代码

这有帮助吗?