7ZH02-0421-03

产品安装和接线:

继电器

该设备提供了符合安全和应用标准的配置选项。用作执行器的绝缘警报继电器具有全局安全功能。

您可以通过继电器设置激活此功能:菜单 > 设置 > I/O 配置 > 绝缘警报继电器

绝缘警报继电器输出用于向 PLC 发出 12 个通道的通道组中出现的绝缘故障警报。在同一系统中使用多个设备,您可以确定出现故障的 12 个通道的组。

PLC

为了使系统能够检测所有产品状态,必须将设备连接到 PLC 或等效设备。为了使 PLC 覆盖所有产品的状态,必须实施以下配置:

操作

绝缘警报继电器

正常工作 无绝缘故障
绝缘警报
未正常运行的产品

Modbus 警报输出用于在任何通道中发生绝缘故障时向 PLC 发出警报。

PLC 必须每隔 1 秒检查一次状态计数器寄存器 (1105) 是否已存入新值。状态计数器寄存器 (1105) 的新值指示通信处于活动状态,并且系统正在按预期运行。如果该值未更改,PLC 必须发出绝缘故障警报。本地 Modbus 寄存器 (1103) 和补位本地 Modbus 寄存器 (1104) 的各个位应互补。如果不互补,PLC 必须发出绝缘故障警报。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.